您好!
我们需要将 CVBS (复合)视频输入转换为与 AM335x 接口兼容的数字格式。 就相关问题而言、它指导我使用 USB、GPMC 和 PRU_ICSS 的三种方法。 您是否可以告诉我实现每个接口的此转换所需的外部 IC?
请告诉我是否有任何选择要求。
谢谢、
Eevee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们需要将 CVBS (复合)视频输入转换为与 AM335x 接口兼容的数字格式。 就相关问题而言、它指导我使用 USB、GPMC 和 PRU_ICSS 的三种方法。 您是否可以告诉我实现每个接口的此转换所需的外部 IC?
请告诉我是否有任何选择要求。
谢谢、
Eevee
大家好、Sreenivasa
更改了线程标题。 我不确定要选择哪个器件、因此我选择的是 AM335x。 如果我们可以提出任何 TI 产品、请告知我们。
--
我们需要将 CVBS (复合)视频输入转换为与 AM335x 接口兼容的数字格式。 就相关问题而言、它指导我使用 USB、GPMC 和 PRU_ICSS 的三种方法。 您是否可以告诉我实现每个接口的此转换所需的外部 IC?
--
谢谢、
Eevee
您好 Eevee
谢谢您的理解。 我没有建议。
我查找了一些类似 的线程、如下所示 。
请查看或尝试查找类似主题、并检查这些帮助是否正确。
(+)将复合视频转换为 USB? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
(+)让 DM365 EVM 配置开箱即用演示以接受复合视频和输出复合视频-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
(28) OMAP L138 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛上的复合视频输入
(28)如何在 DM8148EVM 上捕获复合视频? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
此致、
Sreenivasa