This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXICE110:EtherCAT 应用无法切换到直流模式

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXICE110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197081/tmdxice110-the-ethercat-application-cannot-switch-to-dc-mode

器件型号:TMDXICE110

大家好、

我用TMDXICE110去跑官方ethercat 演示,Twincat连上之后,无法选择是工作在SM模式还是DC模式

这里的模式选择,应该是可以选择为SM模式或者DC模式的 μ A

查看COE 在线,发现应该是支持DC模式的:

我使用 TMDXICE110来运行正式的 EtherCAT 演示。 连接 TwinCAT 后、我无法选择是在 SM 模式还是直流模式下工作。

此处的模式选择应为 SM 模式或 DC 模式。

我已检查 COE Online 并发现它应该支持 DC 模式。

请问如何解决这个问题?  

配置详细信息:

CCS 版本:12.1.0

RTOS 版本:PROCESSOR_SDK_RTOS_AM335x_6_03_00_106

EtherCAT 版本:PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.10.00

我运行的演示:EtherCAT_SLAVE_FULL_AMIC11x_ARM

此致、

凯瑟琳