This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXICE110:EtherCAT 应用能够#39;t 在直流模式下运行

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXICE110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197393/tmdxice110-ethercat-application-can-t-run-in-dc-mode

器件型号:TMDXICE110

大家好、

您能为以下查询提供帮助吗?

TMDXICE110用于运行 EtherCAT 应用演示: EtherCAT_SLAVE_FULL_AMIC11x_ARM

当扫描 EtherCAT 从站时、它无法切换到直流模式。  

如图所示、模式没有其他选项。 应将其选择为 SM 模式或 DC 模式。

CCS 版本:12.1.0
RTOS SDK 版本: PROCESSOR_SDK_RTOS_AM335x_6_03_00_106
EtherCAT 从站版本: PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.10.00、

请问如何解决这个问题?  

此致、

Marvn