This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:sysfs 中缺少属性

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197438/dra746-attributes-missing-in-sysfs

器件型号:DRA746

大家好、

我们 无法在内核的"/sys/class/firmware "/"中找到以下属性。

1) 1)/sys/class/firmware/dra7-ipu1-fw.xem4

2) 2)/sys/class/firmware/dra7-ipu2-fw.xem4

项目:MMT2020  

谢谢

Ravi Sankar Namburi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能评论一下 vsdk 的版本吗? 这是否使用早期引导晚期附加功能? 还请分享完整日志。

    此致、

    基尔西