This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:错误:无法打开源文件"ezdsp5535.h

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, C55X-AUDIOFRAMEWORK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197881/tmdx5535ezdsp-error-could-not-open-source-file-ezdsp5535-h

器件型号:TMDX5535EZDSP
主题中讨论的其他器件: CCStudioC55x-AUDIOFRAMEWORK

大家好、

当运行 TMDX5535EZDSP 的示例代码时、我们的客户遇到错误 "无法打开源文件 "ezdsp5535.h"。 我发现一个 E2E 帖子存在相同的问题、但是没有提供解决方案。 此错误的原因可能是什么?

他还在寻找  他可以在 CCStudio 上运行的 TMDX5535EZDSP 示例代码。  C55x-AUDIOFRAMEWORK 和  C55XCSL-LOWPOWER  是他正在寻找的示例代码吗?

此致、

Danilo