This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6671:E1/T1、带 HPI 转 DSP

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197898/tms320c6671-e1-t1-with-hpi-to-dsp

器件型号:TMS320C6671

您好!

如何将具有 HPI 接口的 E1/T1连接到 TMS320C6671?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信、C667x 系列中没有一个具有与 C64x 系列相同的 HPI 接口、如果我们将 HPI 称为过去的主机端口接口。 您的 T1/E1端可能有一些 HPI、但这不是我所知的。

    接下来、考虑到 E1/T1与 DSP 的互连、应存在某种数据格式转换器件、该器件将与 DSP 端的接口相匹配。 我想到的一件事是 E1/T1到以太网的转换、因为 DSP 具有网络部分。 或者、可以考虑自己进行 E1/T1组帧/欺骗、例如 FPGA、然后 FPGA 可能通过 PCIe 连接到 DSP。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答!

    没错、我在 E1/T1帧中有一个旧的 HPI 接口、我需要在 E1/T1、 CPU 和 TMS320C6671 DSP 之间连接。

    我可以通过 ETH 或 PCIe 连接 DSP 到 CPU、您认为是否可以通过 FPGA 将 HPI 转换为 SPI (对于 CPU)?

    如果是、SPI 需要的速度是多少?

    我当然会考虑按照您的建议将 HPI 由 FPGA 转换为 ETH、但您知道吗?

    您能否建议 将 HPI 转换为 ETH 的现有电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我唯一熟悉的 HPI 是 C64x 系列的主机端口接口。 您在 T1/E1端提到的那一个对我来说是未知的。

    考虑到数据速率、可以将流转换为 SPI。 但是、这也是为了彻底改变 T1/E1到串行转换。

    从 T1/E1到以太网转换的快速谷歌已经在市场上推出了多款器件。 有了它们、我不知道会有什么促使我发明自己的解决方案。 在这种情况下、在 Artix 7 IP 存储库中快速搜索不会为 G.703或 T1/E1等提供解决方案。