This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62x 时钟树工具

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197498/am625-am62x-clock-tree-tool

器件型号:AM625
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

CLOCKTREETOOL-Sitara (https://www.ti.com/tool/CLOCKTREETOOL?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=software)似乎不支持 AM62x 系列。

您是否有支持 AM62x 处理器的时钟树工具、或者是否计划更新最新版本1.0.0.9?

谢谢、

Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     dev.ti.com 上提供的 SysConfig 工具支持 AM62x

    从软件产品下拉列表中选择时钟树、然后 AM62x 应列为其中一个器件  

    —保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    在本地 PC SysConfig 安装中、软件产品选项呈灰色显示、但我能够在云版本上获取时钟树。

    如果可能、我需要安装什么软件包才能使时钟树在本地 PC 上可用?

    我正在尝试设计 PRU 内核时钟、因为我们需要将其配置为扩频时钟(SSC)、所有 PLL 都支持该时钟。 我们需要为 PRU 内核选择 PLL 源、然后关闭或评估 SSC 对由相同 PLL 计时的其他模块的影响。

    但是、SysConfig 应用程序中的 ICSSM0 (PRU)模块时钟树显示的是 IEP、UART 和 VCLK、但不是内核时钟。 (请参阅下面 SysConfig ICSSM0时钟树中的片段)

    下面是 AM62x TRM 中显示 PRU 内核时钟的图像:

    此外、TRM 在模块集成章节中显示了更多 PRU 内核时钟源:

    谢谢、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris

    您应该能够从以下位置下载该工具的最新版本: https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=software#downloads

    看起来、工具中省略了内核时钟。 我将提交一个 TT、以便在下一个版本中更正。  

    谢谢

    保罗