This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:用于4.9内核的 TI 勘误表 i940补丁不能与 AM5726 CPU 配合使用

Guru**** 2551080 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716, AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197464/am5726-ti-errata-i940-patch-for-4-9-kernel-doesn-t-work-with-am5726-cpu

器件型号:AM5726

你(们)好、先生/女士

  我迫切需要帮助以获得 适用于我们4.9内核的勘误表 i940的有效补丁。

  我在   e2e 论坛上找到了这篇文章 AM5716:AM5716 COUNTER_REALTIME 溢出,我 下载了补丁 gpt_2D00_clksrc_2D00_4.9_2D00_v2.tar.gz 。 遗憾的是、该补丁似乎不适用于我们的 AM5726 CPU、它在加载内核时挂起。

  以下是我们的平台和我尝试过的内容的一些信息:

  1. 我们使用的是带 AM5726 SoC 的定制板、该产品非常稳定。 如果您需要、我可以发送有关电路板的更多详细信息。
  2. 我们使用的是 Linux 内核4.9.272。
  3. 应用补丁后、内核编译失败、直到我将以下行添加到文件"debian/config/armhf/config.am5726"、 否则编译 器会抱怨"unseded omap3_gptimer_timer_init"。
     CONFIG_ARCH_OMAP3=y
  4. 我还通过 TI Linux 5.10内核 git 提交进行搜索、发现已经有3个补丁来解决勘误表 i940:

      时钟源/驱动器/计时器 ti-dm:准备处理 dra7计时器换行问题(提交:3efe7a878a11c13b5297057bfc1e5639ce1241ce)
       时钟源/驱动器/计时器 ti-dm:handle dra7计时器包装勘误表 i940 (提交:25de4ce5ed02994aea8bc111d133308f6fd62566)
       时钟源/驱动程序/计时器 ti-dm:修复勘误表 i940修复的回归问题(提交:bceaae3bac0ce27c549bb050336d8d08abc2ee54)

      遗憾的是、在读取代码后、上述 comm承诺 似乎无法回退到4.9内核、而不是从我作为 TI 产品用户的角度来看。

  

 有人可以在这里帮助我吗? 可以选择将现有4.9修补程序(gppt_2D00_clksrc_2D00_4.9_2D00_v2.tar.gz)与 AM5726配合使用的方法、也可以提供更新版本的修补程序。

 提前感谢。

TAO