问题描述
MCU+ SDK 附带一个适用于 R5FSS0-0的 GPIO_INPUT_INTERRUPT 示例。 此示例将 GPIO 引脚配置为生成中断、然后寄存中断处理程序以处理 GPIO 中断。 此示例开箱即用、可与 MCU+ SDK 配合使用。 但是、当在 A53上运行 Linux 并且在其他内核上运行 NORTOS/FreeRTOS 时、该 GPIO_INPUT_INTERRUPT 不起作用。 它通过报告以下错误而失败:
[Error] Sciclient event config failed!!!
在本常见问题解答中、我们将介绍问题的内容、原因和方式。 我们将讨论导致问题的原因、问题发生的原因以及如何解决问题。