您好!
最近、我们开发了基于 AM437x 的定制板、并在其中移植了 RT-Linux、以便从一些应用开始、我从用户空间开始控制 GPIO、(GPIO4[8])
要计算我应该导出的引脚编号 (/Sys/Class/gpio/export),我使用公式(32*M)+N,但无法对其进行控制。 在我读取32*(M-1)+N 进行计算的某个地方、我应用了相同的方法并能够控制 GPIO4[8](引脚104)、我相信稍后的方法是计算引脚编号的正确方法。
我有一些使用 GPIO0组 引脚的接口、如 GPIO0[23]、GPIO0[7]和 GPIO0[3]。
请建议如何计算要导出到 GPIO 组0控制引脚的引脚编号。
此致、
Piyush Ghatole