请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6457 您好!
我的客户希望了解内部上拉和下拉电阻值、如下所示。
问题1:
TRST 引脚上的内部下拉电阻器的欧姆值是多少?
问题2:
TDI、TMS、TCK、EMU0和 EMU1引脚上的内部拉电阻器的欧姆值是多少?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户希望了解内部上拉和下拉电阻值、如下所示。
问题1:
TRST 引脚上的内部下拉电阻器的欧姆值是多少?
问题2:
TDI、TMS、TCK、EMU0和 EMU1引脚上的内部拉电阻器的欧姆值是多少?
此致、
希拉诺
您好、K.Hirano、
感谢您的查询。
对于 TMS320C6457:以电流的形式提及内部上拉和下拉值。
有关其他信息、请参阅数据表和以下列出的部分。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6457.pdf
2.8引脚功能
表2-6引脚功能(第1部分、共22部分)
3.6上拉/下拉电阻
请参阅以下链接、将电流转换为电阻。 请确保不是公差范围。
(37) OMAP-L137 GPIO 内部上拉-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
您能帮我了解一下用例吗?
如果您计划添加外部上拉/下拉、请注意反向下拉所需的值。
表2-5 I/O 功能符号定义
此致、
Sreenivasa