This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:如何在 SBL 中禁用 MCU_Timer0模块初始化?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197041/dra829v-how-to-disable-mcu_timer0-module-init-in-sbl

器件型号:DRA829V

相关 URL:https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/948538/dra829v-irq-interrupt-does-not-get-triggered-after-re-enabling-the-channel-via-vim_intr_en_set/3504759?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TDA4%25252525252520%25252525252520%25252525252520SCTLR%25252525252520%25252525252520VE#3504759

您好、专家:

   PDK:  pdk_jacinto_08_04_00_21

   我使用 SBL 加载 MCU1_0、 ->它可以 在 MCU1_0主函数中运行、   

 但 我发现  当我启用或暂停 IRQ 时,它会运行到 OS_ISR_Core0_UnhandledException _3。 我发现   MCU_Timer0 具有过标志中断。  

(我以为定时器模块 没有 IRQ 句柄功能,SBL 初始化这个...)

  我想清除此 IRQ,但它不起作用,我看到顶部 URL 找到了我 需要在源位置禁用 IRQ 的答案。  

  那么 ,我可以告诉 我如何注释 SBL 封装中的 MCU_Timer0模块?我找不到它....

  或在 SBL 中设置一些参数?  我找到了 URL:  

在  rtos_linux_8.4\psdkra\pdk_jacinto_08_04_00_21\packages/ti\boot\sbl\sbl_component.mk 中   ,  启用“SBL_skip_mcu_reset” ,但它不起作用。   
  
感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我运行到 mcu1_0时,等待几秒钟,它运行到 OS_ISR_Core0_UnhandledException _3中    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能在此处详细说明一下用例吗?
    请确认以下对您所面临问题的理解是否正确:

    1) 1)当您启用或暂停 MCU_Timer0 IRQ 时、您会看到 SBL 运行为异常。
    2) 2)您正在寻找一种在 SBL 中禁用 MCU_Timer0模块的方法

    [引用 userid="551875" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197041/dra829v-how-to-disable-mcu_timer0-module-init-in-sbl/4513060 #4513060"]当我运行到 mcu1_0时,等待几秒钟,它运行到 OS_ISR_Core0_UnhandledException_3[/quot]

    此外、您能否分享您所做的更改、这些更改正是您所获得的上述例外。

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth:

      感谢您的回答、我通过使用 XDS560调试并找到问题来完成此操作。

      MCU1_0之所以出现此问题、是因为将值设置为 主域地址。 (这是其他问题...)

    最棒的地方!