This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:WKUP_LFOSC0_XI 未使用连接

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1198543/tda4vm-wkup_lfosc0_xi-unused-connection

器件型号:TDA4VM

尊敬的专家:

在下表中、如果未使用 WKUP_LFOSC0_XI、则应下拉、但在另一张图中、WKUP_LFOSC0_XI 为悬空状态。 我是否可以知道哪一项是正确的? 谢谢。

此致、

朱星雨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的 WKUP_LFOSC0_XI 输入应拉至 GND。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    在数据表中、显示 XI 具有内部下拉电阻器。 我们是否仍然需要外部下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要对该规格(内部电阻器)进行一些研究。  如果未使用接口、我建议使用外部电阻器下拉 XI 引脚。