This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:片上温度传感器精度

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199340/am623-on-die-temperature-sensor-accuracy

器件型号:AM623

您好!

我们正在 AM62x 定制板的第一版上读取片上温度传感器(VTM 模块)、并正在进行热测试/评估、重点是上限测试。  我们需要了解在测试期间是否超过额定结温(计划使用工业温度105C 器件)。

我们从 TI 收到的最新信息是、这些温度读数精确到+/- 8摄氏度、等待完整器件资质审核。

TI 是否对这些温度传感器的精度进行了更准确的评估?  我们如何才能更准确地读取结温?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    [引用 userid="299028" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199340/am623-on-die-temperature-sensor-accuracy "]

    我们从 TI 收到的最新信息是、这些温度读数精确到+/- 8摄氏度、等待完整器件资质审核。

    [/报价]

    从软件的角度来看、我们可以在不同的温度下执行测试、并记下 ADC 计数值。

    基于这些计数值、我们可以实现线性插值等算法或其他方法、以将您的 ADC 计数值与参考温度匹配。

    但是、我不确定这些相同的偏移值是否可用于 AM62X SOC 的所有变体。

    此外、您能否告诉我您对此温度信息有何看法?

    请问您的具体要求是什么?

    此致、

    S.Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swargam、

    我 目前没有执行任何平均值计算 只需从两个温度传感器读取 ADC 计数、将每个传感器转换为摄氏度、然后打印出值即可。

    示例:

    //温度0
    //----------------------------------
    uint32_t SOC_CONT_MASK = 0x30;
    uint32_t SOC_MASK = 0x20;
    uint32_t CtrlReg =*(uint32_t *)(地址+ VTM_REG_VTM_TMPSENS_CTRL_0);
    CtrlReg &=~SOC_CONT_MASK;//清除 SOC 和 CONT
    CtrlReg |= SOC_MASK;//设置 SOC
    *(uint32_t *)(地址+ VTM_REG_VTM_TMPSENS_CTRL_0)= CtrlReg;

    while (1)

      CtrlReg =*(uint32_t *)(地址+VTM_REG_VTM_TMPSENS_CTRL_0);

      if ((CtrlReg & SOC_MASK)=SOC_MASK)
        nanospin_ns (5000);
      其他
        中断;

    uint32_t Temp =(*(uint32_t *)(Address + VTM_REG_VTM_common_0_STAT))和0x3FF;
    浮点 TempInDegC = ConvertToDegC (温度);
    printf ("Temp_Sensor_Main_0 (degC):%f\n"、TempInDegC);

    浮点转换 ToDegC (uint32_t RawTenBitTemp)

    //从 spruiv7.pdf 中的表6-3136中删除
    const double A4 =-9.2627e-12;
    const double a3=6.0373e-8;
    const double A2 =-1.7058e-4;
    const double A1 = 3.2512e-1;
    const double a0 =-4.9002e1;

    Double x = RawTenBitTemp;

    float y =(float)((A4 * x*x*x*x*x)+(A3 * x*x*x)+(A2 * x*x)+(A1 * x)+ a0);

    返回 y;

    我们只是想在运行各种压力器件的同时确定结温、同时在产品的上限运行、并尝试验证结温是否保持在额定值以下。  现在、所述的精度为16摄氏度。  我没有特定的金额、但如果我们可以这样说、5摄氏度就更好了。  如果您可以在该上限范围(例如85degC++)内声明更严格的精度、这也就足够了。

    我们目前正在使用 XAM6254 (GPU 禁用、单核);我们的目标是 AM6231 -我们将在~2个月内在下一个修订版中生产 AM6231。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!  

    感谢您的参与。

    让我在内部检查我们是否有任何其他性能数据并更新您。

    快速问题-您是否进行了一些测量或表征、以及您的观察结果是否有一些数据。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    我们不会对我们的 VTM 模块的温度测量精度进行规格或保证。 我们针对该器件进行了+/-7degC 通信、以便让客户了解他们在系统中可以预期使用的精度水平、并且我们已执行了内部特性说明、以确认我们处于这些阈值范围内。 如果需要更精确的测量、建议使用另一种片外测量方法。

    谢谢、

    Chris