This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:有关 TDA4 DSP 上的算法开发的一些问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199417/tda4vm-some-problems-about-algorithm-development-on-tda4-dsp

器件型号:TDA4VM

您好,

   请帮助我解决以下两个问题:

1. DSP 的哪个固件(C66、C7X)用于交叉编译链、或 gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64 Aarch64-no-linux-GNU?

目前、DSP 上的算法开发提供 C 语言算法开发。 您是否通过 C 调用 C++库来支持 C++算法开发?

  谢谢!

   此致、

   香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="54268" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199417/tda4vm-some-problems-about-algorithm-development-on-tda4-dsp "]

    1. DSP 的哪个固件(C66、C7X)用于交叉编译链、或 gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64 Aarch64-no-linux-GNU?

    [/报价]

      这个问题不清楚、您问的是 C7x DSP 的编译器吗? 如果是 ,则可以从以下位置下载: https://www.ti.com/tool/C7000-CGT

    [引用 userid="54268" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199417/tda4vm-some-problems-about-algorithm-development-on-tda4-dsp ]2. 目前、DSP 上的算法开发提供 C 语言算法开发。 您是否通过 C 调用 C++库来支持 C++算法开发?

    C7x DSP 支持 C 和 C++语言。

    此致、

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       此外、我想知道这两款 C66 DSP 是否同时支持 C 语言和 C++语言?

       此致、

       香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      同时、我们希望您也可以向我们发送 C66 DSP 编译器下载地址的链接。 非常感谢!

      此致、

      香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香港、

    您可以在此处下载 c66x 编译器。

    C60-CGT IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

    是的、C66还支持 C 和 C++。

    如果此支持存在任何限制、请让我在内部咨询我们的编译器团队。

    此致、
    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 C++支持... 请在 C7000编译器手册中搜索 标题 为 C7000 C++特性的子章节。  另 请在 C6000编译器手册中搜索 标题 为 TMS320C6000 C++特性的子章节。

    谢谢、此致、

    乔治