This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:PRU-ICSSG 网络问题:偶尔出现帧损坏/数据丢失

Guru**** 2550450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1198176/am6548-pru-icssg-network-issue-occasional-frame-corruption-data-loss

器件型号:AM6548

作为对使用第三方 OS+自定义驱动程序在自定义电路板上运行 PRU-ICSSG 网络的几个相关问题的后续行动、我们还遇到了另一个问题。

我们的驱动程序已被移植、以支持 TI 提供的 PRU 固件的最新版本、 但是、我们在运行 FW 版本02.02.11.02时遇到主要的稳定性问题-此固件似乎会导致我们在本论坛的其他几个主题(例如 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175207/am6548-pru-icssg-sr-2-0-receive-stalls)中多次或 更少地讨论过的可怕的" RX 路径失速"问题。

有趣的是、我们看到运行 FW 02.02.11.01的结果要好得多。 此版本中尚未观察到 RX 失速问题(尽管我们尚未进行任何大规模测试)。 但是、我们遇到了一个新问题:
我们有一个测试用例、在该示例中、我们在两个 PRU-ICSSG 以太网接口之间发送 UDP 数据包、在本例中为 PRU-ICSSG1.slice0和 PRU-ICSSG2.slice0 (也称为 emac2和 emac4)。 在少数情况下、我们观察到数据包丢失(在1000个来回传输事务中、大约有4-5个)。 通过 Wireshark 检查流量后发现、丢失的数据包确实出现在网络上、但帧的前50-60%消失了。 这包括以太网报头、UDP 报头等(我们在数据部分的最末尾有一个序列号、允许我们从软件角度确认损坏的数据包是我们缺失的数据包)。

一些其他信息:

  • 这仅发生在千兆位速度上-我们没有看到任何此类问题以100Mb/s 的速率运行
  • 我们已经能够在 MSMC RAM 中找到 TX 帧数据-在这一阶段、损坏的帧看起来完整、正常、即使对于稍后在网络上显示损坏的帧也是如此。
    • 这表明损坏在堆栈(PRU FW、HW、MAC->PHY)下发生
      • 我们的解释是、这样可以排除以太网驱动程序以及 UDMA 和高速缓存一致性问题
  • 预期的消息大小为1514字节、包括 EtherNet/UDP 报头-损坏的数据包似乎在高500到高600字节范围内。
  • 丢失的数据量似乎是32字节的倍数
  • 损坏的帧始终从前端截断(分叉?) -在 Wireshark 中,帧的最后一部分始终显示正确。

希望这是已知解决方案的已知问题-如果不是、我们如何从这里着手?
我很乐意提供网络流量日志、内存转储或任何其他可能需要的调试信息。

同时、我将再次尝试升高到 PRU-ICSSG FW 02.02.11.02。

/Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速更新:我也能够重现 PRU-ICSSG FW 02.02.11.02上的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如与 TI 直接会谈时所商定的、下面是一个说明此问题的测试、其中包含 Wireshark 日志和 MSMC 存储器转储:

    测试配置:

    • TI PRU-ICSSG FW 版本:02.02.11.01 (02.02.11.02上存在相同的行为)
    • 连接速度:1GB/s、全双工
    • 测试流量:在 emac2和 emac4之间来回发送250个 UDP 数据包。 多播(MC)用于强制数据包物理通过网络传输。
    • 每个帧包含一个以太网 II 报头、一个 UDP 报头+一个数据段
      • 数据段以序列号(恰好是10字节 ASCII 字符串)开头和结尾。
      • 其余数据基本上是一个回绕字节计数器、从0xb 开始(与数据段中字节的位置相同)
    以太网接口配置
    以太网接口名称 IP 地址 MAC 地址 多播(MC)地址 PRU-ICSSG# PRU-ICSSG 层号
    emac2. 172.27.1.1 00:90:72:20:50:00 224.1.0.4 1 0
    emac4. 172.29.1.1 00:90:72:20:70:00 224.1.0.6 2. 0

    预期测试流程:

    1. 网络接口配置->免费 ARP (未包含在所附 Wireshark 日志中)
    2.  emac2加入 MC 组224.1.0.4
    3. emac4加入 MC 组224.1.0.6
    4. 循环250次:
      1. emac2发送 UDP 数据包到 MC 地址224.1.0.4 (即 emac4)
      2. emac4发送 UDP 数据包到 MC 地址224.1.0.6 (即 emac2)
    5. emac2离开 MC 组224.1.0.4
    6. emac4离开 MC 组224.1.0.6

    所附 Wireshark 日志的说明:

    • 测试运行1 (序列号1至504)显示了预期的测试模式、如上所述
    • 测试运行2 (序列号505至960)显示了观察到帧损坏/数据丢失的测试运行:
      • 请注意、由于由于错误计数导致测试缩短、因此在此测试运行中数据包的数量较小
      • 序列号547显示了一个"前截短"数据包-大小为746字节、而预期大小为1514字节
      • 帧#547的内容与预期帧的最后746个字节匹配。
      • 在一个损坏的帧发生后、总是会有一个小的延迟、下一个数据包从同一接口发送
      • 请注意#547和#549之间的时间戳差异
      • 这种延迟通常会导致 MC 组成员资格报告-我认为这与实际帧损坏/数据丢失没有直接关系
      • 如前所述、由于帧在#957处另一个损坏、测试在#958后被切断。
      • 最后、MC 组的 Leave 操作以正常方式完成第二次测试运行。
    • (只需忽略序列号961到1030、这些只是连接的主机计算机发出的噪音)

    第二次测试运行完成后、我们设法转储用于网络缓冲的 MSMC RAM 的内容。
    从物理地址0x70050000转储 emac2数据-通过查看序列号、MSMC RAM 中的该区域似乎包含要传输的数据包(emac2传输奇数序列号、emac4传输偶数序列号)。

    以下内存转储包含三个从 emac2传输的数据包(序列号144514471449 -对应于 Wireshark 日志中的帧编号#953、#955和#957):

    (physical address 0x70050000 is mapped to virtual address 0x47e02c30)
    Frame #1445 - WireShark sequence number #953
    0x47e02c30:  31 34 34 35 00 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *1445............*
    0x47e02c40:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e02c50:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e02c60:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e02c70:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e02c80:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e02c90:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e02ca0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e02cb0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e02cc0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e02cd0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e02ce0:  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5  *................*
    0x47e02cf0:  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5  *................*
    0x47e02d00:  d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5  *................*
    0x47e02d10:  e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5  *................*
    0x47e02d20:  f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05  *................*
    0x47e02d30:  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *................*
    0x47e02d40:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e02d50:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e02d60:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e02d70:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e02d80:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e02d90:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e02da0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e02db0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e02dc0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e02dd0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e02de0:  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5  *................*
    0x47e02df0:  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5  *................*
    0x47e02e00:  d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5  *................*
    0x47e02e10:  e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5  *................*
    0x47e02e20:  f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05  *................*
    0x47e02e30:  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *................*
    0x47e02e40:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e02e50:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e02e60:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e02e70:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e02e80:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e02e90:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e02ea0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e02eb0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e02ec0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e02ed0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e02ee0:  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5  *................*
    0x47e02ef0:  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5  *................*
    0x47e02f00:  d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5  *................*
    0x47e02f10:  e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5  *................*
    0x47e02f20:  f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05  *................*
    0x47e02f30:  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *................*
    0x47e02f40:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e02f50:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e02f60:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e02f70:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e02f80:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e02f90:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e02fa0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e02fb0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e02fc0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e02fd0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e02fe0:  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5  *................*
    0x47e02ff0:  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5  *................*
    0x47e03000:  d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5  *................*
    0x47e03010:  e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5  *................*
    0x47e03020:  f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05  *................*
    0x47e03030:  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *................*
    0x47e03040:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e03050:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e03060:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e03070:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e03080:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e03090:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e030a0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e030b0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e030c0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e030d0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e030e0:  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5  *................*
    0x47e030f0:  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5  *................*
    0x47e03100:  d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5  *................*
    0x47e03110:  e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5  *................*
    0x47e03120:  f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05  *................*
    0x47e03130:  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *................*
    0x47e03140:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e03150:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e03160:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e03170:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e03180:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e03190:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e031a0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e031b0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e031c0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e031d0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e031e0:  20 20 20 20 20 20 31 34 34 35 00 00 00 00 00 00  *      1445......*
    0x47e031f0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  *................*
    0x47e03200:  01 00 5e 01 00 06 00 90 72 20 50 00 08 00 45 00  *..^.....r P...E.*
    0x47e03210:  05 dc 91 ea 00 00 01 11 95 03 ac 1b 01 01 e0 01  *................*
    0x47e03220:  00 06 c3 52 c3 54 05 c8 93 5c 20 20 20 20 20 20  *...R.T...\      *
    
    Frame #1447 - WireShark sequence number #955
    0x47e03230:  31 34 34 37 00 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *1447............*
    0x47e03240:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e03250:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e03260:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e03270:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e03280:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e03290:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e032a0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e032b0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e032c0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e032d0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e032e0:  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5  *................*
    0x47e032f0:  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5  *................*
    0x47e03300:  d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5  *................*
    0x47e03310:  e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5  *................*
    0x47e03320:  f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05  *................*
    0x47e03330:  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *................*
    0x47e03340:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e03350:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e03360:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e03370:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e03380:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e03390:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e033a0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e033b0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e033c0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e033d0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e033e0:  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5  *................*
    0x47e033f0:  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5  *................*
    0x47e03400:  d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5  *................*
    0x47e03410:  e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5  *................*
    0x47e03420:  f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05  *................*
    0x47e03430:  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *................*
    0x47e03440:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e03450:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e03460:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e03470:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e03480:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e03490:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e034a0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e034b0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e034c0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e034d0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e034e0:  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5  *................*
    0x47e034f0:  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5  *................*
    0x47e03500:  d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5  *................*
    0x47e03510:  e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5  *................*
    0x47e03520:  f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05  *................*
    0x47e03530:  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *................*
    0x47e03540:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e03550:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e03560:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e03570:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e03580:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e03590:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e035a0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e035b0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e035c0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e035d0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e035e0:  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5  *................*
    0x47e035f0:  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5  *................*
    0x47e03600:  d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5  *................*
    0x47e03610:  e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5  *................*
    0x47e03620:  f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05  *................*
    0x47e03630:  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *................*
    0x47e03640:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e03650:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e03660:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e03670:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e03680:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e03690:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e036a0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e036b0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e036c0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e036d0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e036e0:  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5  *................*
    0x47e036f0:  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5  *................*
    0x47e03700:  d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5  *................*
    0x47e03710:  e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5  *................*
    0x47e03720:  f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05  *................*
    0x47e03730:  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *................*
    0x47e03740:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e03750:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e03760:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e03770:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e03780:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e03790:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e037a0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e037b0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e037c0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e037d0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e037e0:  20 20 20 20 20 20 31 34 34 37 00 00 00 00 00 00  *      1447......*
    0x47e037f0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  *................*
    0x47e03800:  01 00 5e 01 00 06 00 90 72 20 50 00 08 00 45 00  *..^.....r P...E.*
    0x47e03810:  05 dc 91 eb 00 00 01 11 95 02 ac 1b 01 01 e0 01  *................*
    0x47e03820:  00 06 c3 52 c3 54 05 c8 93 58 20 20 20 20 20 20  *...R.T...X      *
    
    Frame #1449 - WireShark sequence number #957
    This frame appears "front-truncated" in WireShark - Only the data starting from
    virtual address 0x47e03b00 are transmitted onto the network.
    0x47e03830:  31 34 34 39 00 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *1449............*
    0x47e03840:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e03850:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e03860:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e03870:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e03880:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e03890:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e038a0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e038b0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e038c0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e038d0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e038e0:  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5  *................*
    0x47e038f0:  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5  *................*
    0x47e03900:  d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5  *................*
    0x47e03910:  e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5  *................*
    0x47e03920:  f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05  *................*
    0x47e03930:  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *................*
    0x47e03940:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e03950:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e03960:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e03970:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e03980:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e03990:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e039a0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e039b0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e039c0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e039d0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e039e0:  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5  *................*
    0x47e039f0:  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5  *................*
    0x47e03a00:  d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5  *................*
    0x47e03a10:  e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5  *................*
    0x47e03a20:  f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05  *................*
    0x47e03a30:  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *................*
    0x47e03a40:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e03a50:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e03a60:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e03a70:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e03a80:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e03a90:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e03aa0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e03ab0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e03ac0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e03ad0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e03ae0:  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5  *................*
    0x47e03af0:  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5  *................*
    0x47e03b00:  d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5  *................*
    0x47e03b10:  e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5  *................*
    0x47e03b20:  f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05  *................*
    0x47e03b30:  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *................*
    0x47e03b40:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e03b50:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e03b60:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e03b70:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e03b80:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e03b90:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e03ba0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e03bb0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e03bc0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e03bd0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e03be0:  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5  *................*
    0x47e03bf0:  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5  *................*
    0x47e03c00:  d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5  *................*
    0x47e03c10:  e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5  *................*
    0x47e03c20:  f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05  *................*
    0x47e03c30:  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *................*
    0x47e03c40:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e03c50:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e03c60:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e03c70:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e03c80:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e03c90:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e03ca0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e03cb0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e03cc0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e03cd0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e03ce0:  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5  *................*
    0x47e03cf0:  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 d2 d3 d4 d5  *................*
    0x47e03d00:  d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df e0 e1 e2 e3 e4 e5  *................*
    0x47e03d10:  e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f0 f1 f2 f3 f4 f5  *................*
    0x47e03d20:  f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff 00 01 02 03 04 05  *................*
    0x47e03d30:  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15  *................*
    0x47e03d40:  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25  *.......... !"#$%*
    0x47e03d50:  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35  *&'()*+,-./012345*
    0x47e03d60:  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45  *6789:;<=>?@ABCDE*
    0x47e03d70:  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55  *FGHIJKLMNOPQRSTU*
    0x47e03d80:  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65  *VWXYZ[\]^_`abcde*
    0x47e03d90:  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75  *fghijklmnopqrstu*
    0x47e03da0:  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85  *vwxyz{|}~.......*
    0x47e03db0:  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95  *................*
    0x47e03dc0:  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5  *................*
    0x47e03dd0:  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5  *................*
    0x47e03de0:  20 20 20 20 20 20 31 34 34 39 00 00 00 00 00 00  *      1449......*
    

    所附的 Wireshark 日志是使用 Wireshark v.4.0.2捕获的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2023_2D00_02_2D00_24_2D00_failed_2D00_nettst_2D00_capture_2D00_emac2_2D00_emac4.zip

    我在上一篇文章中提到的 Wireshark 日志作为 zip 附件附在这里。