This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62x-EVM E3:USB 引导至 U-boot

Guru**** 2549470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199208/am625-am62x-evm-e3-usb-boot-to-u-boot

器件型号:AM625

尊敬的 TI 团队:

我有 TI AM625-SK 版本3 EVM、我正在尝试设置 用于 USB 引导的引导模式选项。 我使用的是 tisdk 默认最新8.05* SDK 镜像。

在 USB 中,我保留了下面显示的第一个分区,并启用了引导标志并复制了所需的 uboot 文件。 但我仍然没有在 UART 中看到任何消息。 如果我使用 DFU 模式、则在控制台上没有收到任何消息、如果我将 msc boot 设置为主机、则在控制台上看到以下错误消息。 在 u-boot 代码中、我禁用了 USB1并启用了 USB0作为主机。

SPL:不支持的引导设备!
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置电路板###

您能不能帮助我如何启用 USB 引导至 u-boot。  

谢谢。

Maulik