This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:EdgeAI 示例程序提供"KeyError:0"

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1194393/j721exsomxevm-edgeai-example-program-is-giving-keyerror-0

器件型号:J721EXSOMXEVM
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

大家好、团队、

我遵循了您在 第6部分中建议的流程:综合运用:端到端 AI 应用程序开发 、但我遇到了以下错误。 文档中未提供与 SoC env var 类似的内容。 您能否提供一些解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishan,

    要在 TDA4VM 上设置 SOC 环境变量、您可以运行下面提到的命令。

    导出 SOC=j721e

    在8.5 Linux SDK 上、支持的配置文件格式略有更改。

    流程结构应遵循 以下提到 的格式:

    流动 :[输入 ,型号 ,输出 、[pos_x、pos_y、宽度、高度]]

    在 my_configuration.yAML 中、请考虑更改为以下提到的格式、

    流程:
      流程0:[input0、model0、output0、[320、180、1280、720]]

    我已在 edgeai Academy 文档页面上创建了更新此内容的内部请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然遇到错误、如以下屏幕截图所示:

    您提供的更新在代码中进行了修改、如下所示:

    能否 为这些错误提供解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishan,

    感谢您分享详细的错误日志。

    在 e2e 论坛中、间隔没有正确反映、为此我道歉、再次编辑了之前的回复。

    正如我在您的 my_configuration.yAML 文件"flow0"中看到的、没有正确的目标。

    YAML 文件遵循制表符间距以包含内部文本。

    请考虑更新后的响应。

    此致、

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仍然没有完全解决。 引发另一个错误。 您能否为以下错误提供权变措施:

    FileNotFoundError:[errno 2] No such file or directory:'/opt/edge_ai_apps/models/classification/TFL-CL-001-mobileNetV2/param.yaml

    我发现没有这样的"/opt/edge_ai_apps/models 文件夹。 默认情况下、这些设置可能会安装在 mode-zoo 中。  我尝试进行研究以更改路径、但找到了一些二进制文件引用、我无法在编辑器中编辑这些文件。 以下是我的调查参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishan,

    在8.5 Linux SDK 上、文件格式略有更改、而不是模型目录、现在我们在最新的 Linux SDK 上提供了 model_zoo。  

    已编译的模型工件可在目录:/opt/model_zoo.中找到

    要使用 mobileNetV2进行边沿推理、请考虑将路径设置为:

    model_path:/opt/model_zoo/TVM-CL-3090-mobileNetV2-tv

    请注意、我已创建了更新文档的内部请求。

    此致、

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    现在、代码看起来运行正常。 但我没有在屏幕上获得输出。 以下是供您参考的屏幕截图。

    TeraTerm output screen

    eDP output screen

    请 告诉我此 问题的解决方法吗?