This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:MSMC 区域用作 A72内核的 L3高速缓存

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199941/dra829v-msmc-region-as-l3-cache-for-a72-core

器件型号:DRA829V

大家好、

我的客户有以下问题。

您能告诉我如何配置缓存吗? 我们希望将 MSMC 区域(0x70000000~0x72000000)用作 L3高速缓存。

是否还可以将此区域设置为 A72内核缓存区域? 如果是、我们如何做到这一点?

此致、

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、

    是的、可以将 MSMC 更改为 L3缓存。 PSDK_Linux 中的以下更改。

    diff --git a/soc/j721e/evm/board-cfg.c b/soc/j721e/evm/board-cfg.c
    index cb29b01..674a113 100644
    --- a/soc/j721e/evm/board-cfg.c
    +++ b/soc/j721e/evm/board-cfg.c
    @@ -69,7 +69,7 @@ const struct boardcfg j721e_boardcfg_data = {
                            .magic = BOARDCFG_MSMC_MAGIC_NUM,
                            .size = sizeof(struct boardcfg_msmc),
                    },
    -               .msmc_cache_size = 0x0,
    +               .msmc_cache_size = 0x10,
            },
     
            /* boardcfg_dbg_cfg */
    

    上述更改会在缓存下降时保留最后4MB 作为 L3缓存。 SP 0x70100000 - 0x70200000保留为 L3高速缓存。

    另请注意0x4对应1MB、0x8 --> 2 MB、0xC --> 3MB、0x10 --> 4MB 等,单位为4。

    由于 ATF 需要加载到 MSMC SRAM 中、因此无法将所有8MB 保留为 L3缓存。 因此、为了更安全、我们可以使用0x1c 作为 MSMC_CACHE_SIZE 来保留7MB。

    关闭此主题。

    -凯尔西