This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:生成的工件与 model-zoo 中的工件不同

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199468/tda4vm-generated-artifacts-are-different-from-artifacts-in-model-zoo

器件型号:TDA4VM

大家好、团队!
我不熟悉 TDA4VM、我需要您的指导。

我使用从 GitHub 克隆的 edgeai-tidl-tools 在 x86计算机中编译了 RESNET 模型。

与 model-zoo 中的文件相比、生成的 param.yml 文件太短。
当我尝试运行推理时、我会收到一些错误、指出 param 文件中缺少参数。
您能看到下面的参数文件、 看看  出了什么问题吗?

(不仅如此, 生成的工件的文件夹结构与文档中提到的文件夹结构不同。)

===========
参数文件
===========

后处理
 DATA_ENLO布局NHWC
预处理
 裁剪
 -299人
 -299人
 DATA_ENLO布局NHWC
 平均值:
 -123.675.
 -116.28
 103.53
 调整大小
 -299人
 -299人
 缩放比例:
 0.017125
 0.017507
 0.017429
会话:
 工件文件夹''
 model_folder模型
 model_pathRESNET_v2_101_1_default_1.tflite
 Session_nametflitert
Target_devicePC
Task_type分类
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramaseshan、

    您能告诉我们您使用的是哪个 PSDK 版本吗?

    您能否分享详细的错误日志和 param.yAML 文件。

    此致、

    Pratik