This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:PWM 频率

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199564/am6412-pwm-frequency

器件型号:AM6412

大家好、

AM6412能否支持以下功能? 谢谢。  

  1. PWM/PTO 输出:3、100KHz
  2. 高速计数器输入通道:12、100Khz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是 PY、

    感谢您的查询。

    请分享一些有关用例的其他信息、以便更好地进行分析。

    此致。

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是 PY、

    请检查这是否有帮助。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu707/tidu707.pdf

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    谢谢你。 有几个问题-  

    1. 要获得3个 PTO 输出,需要多少个 PRU? 或者、我能否在 AM64XX 中使用 cortex R5控制器来生成 PTO。
    2. 我们还需要高速计数器、如何实现这一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是 PY、

    感谢您的参与。

    我需要了解有关应用的更多信息以进行内部检查。

    请分享一些有关用例的其他信息、以便更好地进行分析。

    此致。

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Screenivasa:

    让我们将其脱机、作为要披露的客户信息和应用程序。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是 PY、  

    感谢您的备注。

    此致、

    Sreenivasa