This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:TDA4VM - VDD_CPU_AVS 电源电流超过 PMIC(TPS65941212+TPS65941111)降压电流输出

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM-Q1, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1196249/tda4vm-q1-tda4vm---vdd_cpu_avs-power-supply-current-exceed-the-pmic-tps65941212-tps65941111-buck-current-output

器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件: TDA4VM

尊敬的 TI 专家:

目前、我们 为 我们的产品设计了 TDA4VM-Q1 (TDA4VM88TUBALFRQ1)的电源、请遵循 TI 建议 PMIC(TPS65941212+TPS65941111)、PMIC 原理图如下:

/cfs-file/__key/communityserver-components-multipleuploadfilemanager/8b25f0c1_2D00_a10b_2D00_4468_2D00_af35_2D00_f95d2fc54f01-462896-complete/PMIC_2D00_A-FOR-TI-REVIEW.pdf

/cfs-file/__key/communityserver-components-multipleuploadfilemanager/8b25f0c1_2D00_a10b_2D00_4468_2D00_af35_2D00_f95d2fc54f01-462896-complete/PMIC_2D00_B-FOR-TI-REVIEW.pdf

首先、请支持查看这些原理图、然后 对于此电源系统设计、我们面临一些问题、TI 需要对其进行如下澄清:

1、我们测量了 PMIC-A BUCK1或2或3输出电感 电流、如下所示、电感电流已经超出了 PMIC 输出电流限制规格(3.5A)、 在我们的测试中、当 TDA4芯片的 C7x DSP 内核运行、然后 VDD_CPU_AVS 功率电流 (屏幕截图)超过限制值时、  在正常应用中、TDA4内核的 VDD_CPU_AVS 电源需要多少电流?  

BUCK1相位扫描:

测得电感的 BUCK1输出电流:6A  

2、当我们关闭 C7x DSP 内核时、PMIC BUCKn 输出电流(每个电源轨)达到2.5A 左右的正常电平、如下所示:

 TDA4VM 的 C7x DSP 内核的开/关有何区别?   AVS 电流源为什么需要如此大的不同、这是非常奇怪的? 以前是否有好的建议或模拟反馈问题?

 我 的问题似乎与下面的问题类似、但最终没有分享任何结果。

TDA4VM-Q1:过流问题-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

3、(还将 PMIC 从 PDN-0B 更新为 PDN-0C)TPS65941213+TPS65941111 μ H、但测量了 BUCK1/2/3的电感电流、测试结果与 PDN-0B 仍然报告过流时的测试结果相同!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dears、SCH 更新如下:

    e2e.ti.com/.../PMIC_2D00_A-FOR-TI-REVIEW.pdfe2e.ti.com/.../PMIC_2D00_B-FOR-TI-REVIEW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)您是否在 C7x/MMA 上运行深度学习算法? MMA 可以在每个周期执行大量持续的 MAC 操作。 此活动会产生高峰值电流;由于电流波形 是脉冲的、因此平均电流略小于峰值。

    (2)要尝试的一点是:我们看到 PMIC 配置为"自动"模式。 内核和 CPU 电源轨上的电流瞬变使 其更愿意配置这些电源轨的强制多相 PWM 模式。 如果您在 PMIC 中读取 BUCK1_CTRL、我希望您会发现位1和位2为0;请设置两个位(至少对于 VDD_CPU_AVS)。
    PMIC 配置的这种变化不会改变 SoC 电流、但它可能有助于在多个降压转换器中更均匀地分配该电流。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

    感谢您的建议、

    (1),是的,当系统在正常情况下运行时,C7x /MMA 上运行深度学习算法。

    (2)我们已尝试 将  BUCK1_CTRL 从0x31设置为0x37、似乎没有实质性改进、我们稍后将尝试执行更多测试、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Perry、

    好的。 我们看到大电流阶跃、但这些阶跃在该 PDN 的规格范围内。  因此、如果您看到一些不同的东西、那将会很有趣。

    Kevin