This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:用于 PMIC 容量分析的用例功率估算

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197641/tda4vm-q1-use-case-power-estimation-for-pmic-capacity-analysis

器件型号:TDA4VM-Q1

根据您为随附用例提供的功率估算、我有一个问题:
是否可以获得有关电源轨功率分配的更多详细信息?
我们计划根据 SLVUC99A (PDN-0C)为 TDA4VM88T 设计电源拓扑、并必须计算/验证推荐的组件(PMIC/Buck /开关)是否适合上述用例

此致、Peter

内核 频率[MHz] 活动(0%至100%)
处理器
ARM A72处理器 2000年 100
ARM A72处理器 2000年 100
ARM R5F (x2) 1000 100
ARM R5F (x2) 1000 100
C66x DSP 1350 0
C66x DSP 1350 0
C711 DSP 1000 0
矩阵乘法加速器 1000 0
WKUP/MCU
设备管理安全控制器 333. 5.
ARM R5F (x2)--用于安全监控器,通常用于锁步 1000 100
多媒体和 HWA
显示子系统;嵌入式显示端口;MIPI 显示串行接口 600 0
图形处理单元(高达96GFlops) 750 0
摄像头流媒体接口 720) 0
深度和运动处理加速器 520. 0
视觉处理加速器 720) 0
视频解码器(高达4K/60) 550 0
视频编码器(高达1080p/60) 700 0
高速串行接口控制器
9端口千兆位以太网交换机 320 50
工业通信子系统-千兆位 275. 0
工业通信子系统-千兆位 275. 0
PCIe (外设组件快速互连) 500 100
PCIe (外设组件快速互连) 500 100
PCIe (外设组件快速互连) 500 100
PCIe (外设组件快速互连) 500 0
通用闪存存储主机控制器接口 250 0
USB3.1第1代(通用串行总线) 312 5. 0
USB3.1第1代(通用串行总线) 312 5. 0
存储器接口
低功耗 DDR4 2132. 100
接口
串行器/解串器- 2L   打开
串行器/解串器- 2L   打开
串行器/解串器- 2L   打开
串行器/解串器- 2L   关闭
串行器/解串器- 4L   关闭
DPHY 1.2 RX - 4L   关闭
DPHY 1.2 RX - 4L   关闭
DPHY 1.2 RX - 4L   关闭
DPHY 1.2 RX - 4L   关闭
MPHY - 2L   关闭
LPDDR4 32b 内联 ECC 4267   打开
eMMC   关闭
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    根据定义、 用于 PDN0-C 的 PMIC 的大小是针对每个单独电源轨上可预期的最大峰值功率而确定的。  此幻灯片提供了预算与预期峰值的快照:

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、  

    这在 Tj=125°C 时也有效吗?

    此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是125C。

    谢谢、
    Kyle