This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用 pdk_jacinto_07_03_00_29#39;s libs

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1191791/tda4vm-use-pdk_jacinto_07_03_00_29-s-libs

器件型号:TDA4VM

您好:

我在项目中使用了一些 TI PDK 库、这些库由 mcu1_0和 mcu1_1使用、

  这是我要链接的库: PMIC/aer5f、rm_pm_hal.aer5f、 sciclient_direct.aer5f、 sciserver_BareMetal.aer5f、 ti.csl.aer5f、  ti.csl.init.aer5f、 ti.osal.aer5f

                   ti.board.aer5f、 ti.drv.uart.aer5f、 ti.drv.i2c.aer5f、 udma.aer5f、 ti.drv.spi.aer5f、  IPC_BareMetale.aer5f、 SBL_lib_cust.aer5f

  我想知道这些库中是否有用于 mcu1_0和 mcu1_1交互的共享全局变量、以及有多少?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不清楚这里的问题。 为了更好地理解、您能否详细说明您希望在此处实现的用例是什么?

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我想问是否有多个 TI 库使用全局变量、这是否会导致可重入问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我们没有在库之间共享任何变量。 您是否面临任何问题?

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您,我现在正在调查 CPU 负载高的原因、因此我将查看一些相关代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对此问题还有其他疑问吗? 我们可以关闭此 TT 吗?

    此致、
    Parth