请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62X-PET-CALC 您好 TI
对于 AM6204 MCU_CAN 端口、未添加外部上拉电阻器。
我想检查 RX 引脚灌电流 能力, 另一方面,请帮助从 TI 视图中检查是否需要外部上拉电阻器。
Belowe 快照适用于 CAN 收发器驱动器侧功能6~12mA。

BR Jingcheng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI
对于 AM6204 MCU_CAN 端口、未添加外部上拉电阻器。
我想检查 RX 引脚灌电流 能力, 另一方面,请帮助从 TI 视图中检查是否需要外部上拉电阻器。
Belowe 快照适用于 CAN 收发器驱动器侧功能6~12mA。

BR Jingcheng
您好 ,静城
感谢您的查询。
[引用 userid="27332" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199841/am62x-pet-calc-can-rx-pin-current-requirement "]对于 AM6204 MCU_CAN 端口、未添加外部上拉电阻器。
我想检查 RX 引脚灌电流 能力, 另一方面,请帮助从 TI 视图中检查是否需要外部上拉电阻器。
[/报价]您是否有要分享的图表?
[引用 userid="273372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199841/am62x-pet-calc-can-rx-pin-current-requirement ]Belowe 快照适用于 CAN 收发器驱动器端功能6~12mA。[/quot]我正在检查这个。 电流。
此致。
Sreenivasa
您好 ,静城
感谢您的参与。
[引用 userid="273372" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199841/am62x-pet-calc-can-rx-pin-current-requirement/4525738 #4525738"]因为它直接将 TJC1043_RX 连接到 AM6204_MCUCAN_RX。
谢谢。 不确定是否需要灌电流。 您是否正在尝试检查收发器是否兼容?
此致、
Sreenivasa