This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA74P:DRA742闪存引导、通过 USB

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25830A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199204/dra74p-dra742-flash-boot-via-usb

器件型号:DRA74P
主题中讨论的其他器件:DRA742TPS25830A-Q1

当前、我们正在执行产品(DRA742)的板启动活动、需要支持刷写 DRA742。

 

  1. USB3.0连接到 DRA742的 USB1端口;但在 USB 引导模式下尝试使用 USB type C 电缆进行刷写时、无法检测到器件。  您能告诉我们不检测器件的可能原因吗?
  2. 有一个 USB2.0接口连接到 DRA742的 USB2端口。 USB 引导中是否可以通过 USB2端口进行闪存。

 

请您尽早回复上述说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh  

    根据对该调用的讨论、我们看到 当 ROM 代码初始化 USB 时、USB 端口持续被复位。

    建议使用不同电缆检查多个电路板以消除硬件问题。

    此外、让我们等待硬件工程师对原理图的响应。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diwakar、

    发现不同电路板和电缆存在此问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试会议说明2023-02-23:

    - TI 在 TPS25830A-Q1器件的输入和输出上请求 USB 2.0 DP/dm/VBUS 逻辑布线

    - TI 请求 USB2.0 DP/dm/VBUS 逻辑分析仪解码数据、以进行比较、下载 DRA742 USB2.0与下载不工作 DRA742 USB2.0。 请对两个下载测试用例使用相同的二进制文件。  注意:TI 将查找"working DRA742" USB 下载 和"non-working DRA742"下载之间的任何不一致之处。

    - TI 请求测量用于在上电序列期间配置 USB 引导模式的 DIP 开关的电压。

    -客户无法在任何引导模式下将 XDS 200调试器连接到新的 DRA742 ECU (首次使用任何调试器测试 JTAG 时)。

    -客户将在另一个同时包含 DRA742的工作 ECU 上测试 XDS 200调试器与 CCS 的连接。

    谢谢、

    Steve W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh  

    对于 CCS 问题、您能否使用此处提到的 CCS 工具进行检查  

    https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-DRA7X

    这适用于 Windows。

    也可以用于 CCS 设置参考  

    Processor SDK RTOS 汽车入门指南

    这可能会对您有所帮助。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们看到随附的错误。

    谢谢!

    请查找我们是 seeinge2e.ti.com/.../ccs_5F00_config.xmle2e.ti.com/.../1030.ccs_5F00_setup_5F00_7.4.0.00015_5F00_install.loge2e.ti.com/.../dpinst.log 的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会议说明2023-02-27

    • 客户告知,在将“工作的 DRA742 ECU”的 PMIC 与“非工作的 DRA742 ECU”交换后,USB2.0闪存成功工作
    • 在“工作 DRA742 ECU”上使用的 PMIC 是 TPS659039 OTP 90.1.3。 此外、TPS659039 OTP 87.1.3也用于"不工作的 DRA742 ECU "
    • 客户请求 TI 审查所有 PMIC TPS659039 OTP 设置、以进一步找出问题的根本原因
    • 通过 USB2.0 Type-C 连接器刷写 DRA742时、TPS25830A 在客户端模式下成功运行(降压稳压器关闭)
    • 客户希望在 CDP 模式下使用 TPS25830A、并请求 TI 支持此活动

    由于根本原因是 PMIC OTP 设置不正确、因此应在处理器 E2E 论坛中关闭此 TT、USB2.0闪存现在可与 DRA742一起工作。

    谢谢、

    Steve W.