This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:仅 MCU 期间的 MCU_PORz 状态

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192546/tda4vm-mcu_porz-state-during-mcu-only

器件型号:TDA4VM

尊敬的专家:

在仅 MCU 模式下、您可以帮助确认 MCU_PORz 的正确状态吗? 在数据表中、它拉至低电平、而在 PDK 用户指南中、它拉至高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的时间。

    [引用 userid="523857" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192546/tda4vm-mcu_porz-state-during-mcu-only "]在数据表中、它拉低、而在 PDK 用户指南中、它是高电平[/quot]

    您在这里提到的是哪种数据表?

    您能否参阅 https://www.ti.com/lit/ug/slvuc32b/slvuc32b.pdf 上的图6.9和6.10 ?

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Karan

    请参阅 VM 数据表。

    那么、根据用户指南、正确的状态是高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    附加数据表中的图像。 我将要求硬件应用专家确认这一点。

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兴宇

    MCU_PORz 是 器件的超集复位信号。 在仅 MCU 模式(以及任何其他非复位模式)下、MCU_PORz 必须为高电平。

    Kevin