This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:GPU 正在生成带有绿色块的图像、怀疑存在缺陷芯片。

Guru**** 2539210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1200535/tda4vm-gpu-is-producing-images-with-green-block-suspecting-a-defect-chip

器件型号:TDA4VM

您好!

请检查下图。 此问题始终可以在特定硬件上重现、而同一软件可以在其他硬件上正常工作。  

您是否见过此问题? 我们将检查下一步是什么? 例如 GPU 的任何寄存器?

 

此致、

西杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西杰,

    这很奇怪、这里有一些东西要检查。

    首先、您使用哪个 SDK 版本来测试您的应用? 控制台打印是否有任何错误?

    这是仅可在1个硬件上重现的、还是可以复制多个硬件?

    谢谢、

    埃里克