This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:GPIO

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1193279/processor-sdk-am62x-gpio

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、整个团队

我想切换 GPIO 引脚 GPI01_49 (用户测试 LED)。在相关线程中、需要根据 SysConfig 工具中 devicetree.dtsi 文件生成的引脚多路复用配置修改 K3-am62x-SK-common.dtsi。

我无法找到 K3-am62x-SK-common.dtsi 文件。 同样、是使用以下链接编译和构建内核的过程- https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/08_04_01_03/exports/docs/linux/Foundational_Components_Kernel_Users_Guide.html#compiling-the-device-tree-binaries。   

有关 GPIO 引脚和用户扩展接头上的物理引脚的更多文档吗?

此致

SMPL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以在内核代码中在 arch/arm64/boot/dts/ti 下找到文件 k3-am62x-sk-common.dtsi。

    https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62x-sk-common.dtsi?h=ti-rt-linux-5.10.y

    我已将您的查询发送给我们的 GPIO 引脚专家。 他将能够为您提供进一步的帮助。

    此致、

    苏伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suren、

    感谢您的回答。

    当我尝试使用链接 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components_Kernel_Users_Guide.html#getting-the-kernel-source-code 在 SDK 的板级支持目录中构建内核源代码时、

    错误-bash:意外令牌'newline'附近出现语法错误

    执行命令时弹出

    使 arch=ARM64 cross_compile=aarch64-no-linux-gnu- 

    和板载、
    root@am62xx-EVM:~# make ARCH=ARM64 cross_compile=aarch64-no-linux-gnu- tisdk_am62xx-evm_defconfig
    make:***没有使目标'tisdk_am62xx-evm_defconfig'的规则。  停下。
    root@am62xx-EVM:~


    我无法抓住的内容、请指导。

    此致

    SMPL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SMPL、

    很抱歉我迟到了。 不确定您是否已经解决了问题、但只是想让您知道文档中的说明是用于交叉编译、以便在 x86 PC 上编译 ARM 软件、而不是在 AM62x 板上本地编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我还没有解决这个问题,仍然尝试切换 GPIO1_49。

    尽管我已经构建了文档中提供的内核源代码,但我还在寻找它。

    是否有任何文档可用于使用网络服务器切换 GPIO?

    此致

    SMPL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="463924" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1193279/processor-sdk-am62x-gpio/4520082 #4520082"]是否有任何文档可用于使用 Web 服务器切换 GPIO?

    使用 Web 服务器? 在远程计算机的 Web 浏览器中切换 GPIO? 它在 Processor SDK 中不可用。 您可能希望搜索开放源码社区以查看是否有任何 Web 服务器实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假定有任何资源可用于同一个。 我将会寻找并尝试实施、同时、是否有其他工具可在不久的将来获得具有当前支持的更新 SDK?

    此致

    SMPL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SMPL、

    否、没有计划在 SDK 中为 GPIO 实施 Web 服务器。

    SDK 旨在提供基础组件以支持应用开发、但不提供所有类型的应用。