This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何在 Linux SDK 8.02.23中使用 GPIO?

Guru**** 2541750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1200245/am6442-how-to-use-gpio-right-at-linux-sdk-8-02-23

器件型号:AM6442

您好专家、

    我正在 SDK  08.02.00.23上的平台 am6442上尝试 GPIO 启动、  

但它似乎不起作用。 我的修改如下:

Linux devicetree.

AM64X_IOPAD (0x018cPIN_OUTPUT 下拉7)/*(Y3) GPIO1_11 */
 
main_GPIO1
  STATUS ="禁用"
  pinctrl-names ="default"
  pinctrl-0 =<&MAIN_GPIO1_DIGITAL_PINS_DEFAULT>

  第11行 {
    GPIO-hog;
    GPIO =<11  0>
    线路名称="422_LED"
    输出低电平;
  };
2.运行 cmd cat /sys/kernel/debug/gpio 时,它会显示
GPIO-433 (|422_LED),低   
不像引导日志所说的输出那样。
 
是我的修改错误、还是版本 SDK 有问题?