This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VM:能够在软件中更改引导模式

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1200583/faq-tda4vm-ability-to-change-boot-mode-in-sw

器件型号:TDA4VM

由于缺少可配置引导模式的开关/引脚、我的定制板上没有 UART 引导模式。 我是否可以通过 GEL 脚本在软件中更改引导模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为软件权变措施、我们可以在 未 刷新主引导模式时使用以下 GEL 函数来更改引导模式。

    1.给电路板加电。

    2.不要只启动连接到 MCU R5F 的任何启动脚本/ GEL 文件、这应该能够进行连接、因为 DMSC ROM 会使 MCU R5F 退出运行 R5 ROM 的复位状态。

    3.加载 GEL 文件、然后从脚本运行"Change_bootmode_TO_UART"脚本、这将更改 MCU_bootmode 值和 bootmode 值、并向 SoC 发出软复位命令。 复位后、ROM 代码将运行并读取 BOOTMODE 和 MCU_BOOTMODE 值。

    这些值与 UART 引导模式相对应将使 ROM 代码认为引导模式实际上是 UART。

    这也可以扩展到 eMMC 引导模式更改。 请参阅函数"Change_bootmode_TO_eMMC"。

    请参阅随附的 GEL.txt。

    e2e.ti.com/.../2870.gel.txt

    此致

    Karan