This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:如何使用 DFU 将 u-boot 刷写到 QSPI

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1200307/processor-sdk-j721e-how-to-flash-u-boot-to-qspi-using-dfu

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

您好!

我想用 u-boot 刷写 QSPI 器件。   SPRACY5详细介绍了如何刷写 OSPI 器件。  QSPI 器件的技术是否相似?  也可以 将 DFU_alt_INFO_ospi 用于 QSPI、因为我在  u-boot 源代码中看不到 DFU_alt_INFO_QSPI。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    [引用 userid="6145" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1200307/processor-sdk-j721e-how-to-flash-u-boot-to-qspi-using-dfu ]也可以 将 DFU_alt_info_ospi 用于 QSPI、因为我在  u-boot 源代码中看不到 DFU_alt_info_QSPI。

    你是对的。 相同的命令可用于 QSPI、并且偏移和大小保持完全相同。

    在运行 DFU 命令时、我们可以将总线实例更改为如下所示的探测器:

    DFU 0 SF "1:0:25000000:0"

    1:0实例对应于 QSPI。

    关闭此主题。

    此致、
    基尔西