请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VL-Q1 您好、专家:
在最近的 TDA4项目中、我们的硬件 SPI0_D0和 SPI_D1以反向方式连接。
如何在 Linux uboot 中控制 SPI0输入和输出端口?
根据 TDA4数据表、SPI0_D1和 SPI0_D1可以灵活配置、

我尝试将其应用到 uboot 代码、如下所示:

但 SPI_xfer 仍然失败、Rx 数据全部为0。
当 SPI0_D0和 SPI0_D1反向连接时、如何实现 SPI_xfer 成功?