This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何使用 QT HHI 显示 HMI +摄像头?

Guru**** 2549730 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1198602/tda4vm-how-to-display-hmi-camera-by-using-qt-hhi

器件型号:TDA4VM

您好、香榭丽舍

HW:TDA4VM

子板:Fusion1板
传感器:IMX623-UB953_Sony
SDK:Linux + RTOS SDK 6.02

客户希望通过运行 视觉应用 单摄像头演示来显示摄像头视频、同时在 A72上运行 Linux 并使用 QT HHI 显示 HMI +摄像头。  

如何配置 QT? 是否有一些演示可供参考?


谢谢
此致、
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香榭丽舍

           您对此有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、


    我了解"运行 视觉应用 单摄像头演示"、但 不太理解以下内容

    [引用 userid="15023" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1198602/tda4vm-how-to-display-hmi-camera-by-using-qt-hhi "]使用 QT HHI[/quot]显示 HMI +摄像机

    客户是否在 RTOS 上寻找 QT 支持?

    如果是、我们目前不 支持 RTOS 上的 QT。

    此致、
    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

        感谢您的回复。

       我没有在 RTOS 上寻找 QT 支持。

        我的问题是 、当我使用 vx_single_camera_demo 来显示摄像头视频输出时、我还想在 LCD 屏幕上显示 QT HMI 界面、同时显示摄像头视频。

        但是当我在显示摄像机视频时运行 QT HMI 程序时,它会提示 QT 输出位于 linuxfb 中,并且实际显示屏幕上没有 QT 显示输出。 我想我需要通过 vis 配置 QT 输出缓冲区、但我不知道如何配置它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于单摄像头演示示示例使用 Display 节点、因此我们无法同时运行单摄像头演示+ QT HMI、因为在这种情况 下、显示屏由 R5F 控制、A72无法使用它。  

    您可能需要另一个节点接收单个摄像机输出,然后使用 QT HMI 显示该输出。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

      非常感谢 您的支持~

      顺便说一下,您能否为“您可能需要另一个节点接收单个摄像机输出,然后使用 QT HMI 显示该输出”提供任何守护程序或示例。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

     SDK 中没有可用的演示示示示例。 开发它所需的所有功能。

    此致、

    Brijesh