This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:C7X 编译器问题

Guru**** 2540340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1195562/tda4vm-c7x-compiler-question

器件型号:TDA4VM

如果所有三个编译器版本 V1X V2X V3X 都可以匹配 RTOS-SDK? C7X 编译器将使用 RTOS-SDK 进行升级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      这个问题不清楚。 您能否 用更详细的信息来重新表述您的问题?


    此致、
    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安州

    我想客户询问当前有3个版本的 C7000 C 编译器、编译器版本和 RTOS/Vision SDK 版本之间的关系是什么?

    它们是否绑定?

    例如、SDK8.2使用 C7x 编译器 V2.x、如果保持 SDK8.2、可以将 C7x 编译器升级到 V3.x? 或者是否需要将 C7x 编译器升级到 V3.x?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      建议使用与特定 SDK 发布的编译器版本相同的编译器版本。

    此致、

    安州