请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-TDA4VM 您好!
我正在运行 fatfs 控制台测试示例、以使用处理器 SDK RTOS 版本08_06与 SK-TDA4VM 电路板上的 eMMC 进行通信;当我运行代码时、eMMC 初始化失败。

上述代码段位于 文件 MMCSD_v2.c 的 MMCSD_v2_initEmmc 函数中、传输此命令后、MMCSD_v2_transfer 函数中将出现命令执行失败错误。
没有代码更改、我只是在 SDK 中运行示例代码、而不是在运行。 请支持我解决此问题。