请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5515 主题中讨论的其他器件: ADS1298、 TMDX5515EZDSP
您好!
我之所以撰写本文、是因为我的同事和我在寻找适用于 TMS320C5515芯片的评估板。 我们需要一个具有 SPI 接口的评估板 、用于将评估板连接到我们的 ADS1298 PCB 和一个 MCU 以进行测试、还需要详细的 PCB 布局原理图。 因为我们的目标是使用 ADS1298、TMS320C5515和 MCU 制作用于医疗设备的 PCB。
我们注意到、TMDXEVM5515在数据表中既有 SPI 接口、也有详细的原理图、但遗憾的是、市场上不再提供。 作为回报、TMDX5515EZDSP 已经上市、但我们还没有在这个板上找到数据表、原理图或通用文档? 此外、是否可以为电路板创建 SPI 接口?
提前感谢您!