This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:PRU-ICSS-ETHERNETIP_Adapter_01.00.03.04 SDK 版本的补丁适用性

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376, SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1227648/am4376-pru-icss-ethernetip_adapter_01-00-03-04-patch-applicability-to-sdk-version

器件型号:AM4376
Thread: SYSBIOS 中讨论的其他器件

我使用的是 SDK 版本的

1) RTOS

SDK:  PROCESSOR_SDK_RTOS_AM437X_6_03_00_106

PDK : pdk_am437X_1_0_17.  

我是否需要应用补丁 m 连接到 EIP 适配器封装下方。??

PRU-ICSS-ETHERNETIP_Adapter_01.00.03.04

我知道 TI RTOS 的支持已停止、但让我知道适用性还建议它是否适用于 am4376的最新 Linux SDK?

此致、

Vrund.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vrund:

    感谢您的提问。

    我将在内部进行检查、下周前再与您联系。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    如何测试它?

    1)任何工具?

    2) 2)或者我需要购买 PLC?

    3) 3)我是否需要在 GEL 文件中启用 DTM 计时器?

    此致、

    Vrund.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vrund:

    我已经将您的问题发送给开发团队。

    我会向您更新、因为我在这里得到了一些信息。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    但请快一点。

    此致、

    Vrund.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="406902" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1227648/am4376-pru-icss-ethernetip_adapter_01-00-03-04-patch-applicability-to-sdk-version "] 我是否需要应用补丁 m 连接到 EIP 适配器封装下面。??

    此处提到的补丁 仅适用于 PROCESSOR-SDK-RTOS 05_01_00_11。

    请参阅:

    https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/docs/indsw/ethernetIP_adapter/01_00_03/PRU_ICSS_EthernetIP.html#system-requirements

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以解决以下要点。

    如何测试它?

    1)任何工具? 因为链接未获得 opend.processors.wiki.ti.com/.../Using_EIPTool_with_AM335x_EtherNetIP_Adapter_Application

    2) 2)或者我需要购买 PLC?  

    3) 3)我是否需要在 GEL 文件中启用 DTM 计时器?

    此致、

    Vrund.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vrund:
    下面是该页面上讨论的主题:
    将 EtherNet/IP 工具(EIPTool)用于 SYSBIOS ISDK Etherne/IP 适配器应用
    简介:

    本文介绍了 AM335x/AM437x 平台上的 EtherNet/IP 适配器的快速结帐。 EtherNet/IP 是一种利用现成的商业以太网通信芯片和物理介质的工业网络标准。 EtherNet/IP 在应用层使用开放式协议(CIP)。

     Molex 免费提供的 EIPTool 可用于快速结帐、此快速结帐将建立 CIP 连接并查询或设置 CIP 属性。

    Molex EIP 工具

    Molex EIP 工具可从 Molex 网站下载

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.molex.com/molex/common/staticLoader.jsp?fileName=/mx_upload/superfamily/iccc/EtherNet_IPTool.html

    链接未打开。

    我曾尝试使用旧的 Molex 工具、但 EIP 未按应有的方式工作。

    Molex 工具显示超时。

    IP 地址设置为192.168.1.10

    将在稍后向您发送屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vrund:

    为此、请联系 Molex 团队。  www.molex.com/.../home

    让我知道我是否可以帮助您解决 SDK 问题?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以向您发布有关通信数据的更多信息。

    我曾尝试使用旧的 Molex 工具、但 EIP 未按应有的方式工作。

    Molex 工具显示超时。

    IP 地址设置为192.168.1.10

    无法建立通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们似乎与最初的问题存在分歧。

    如果您有任何与 TI SDK 相关的疑问、请单独提交一个 TT。

    此致

    Ashwani