This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:如何将 EVM DisplayPort 连接到 HDMI 监视器

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1228367/j721exsomxevm-how-to-connect-evm-displayport-to-a-hdmi-monitor

器件型号:J721EXSOMXEVM

您好!

我将使用 J721EXSOMG01EVM 和 J721EXCP01EVM  进行设置。  我需要将 EVM 连接到便携式监视器、因为我的设置需要是便携式的。 但我找不到任何具有 DisplayPort 的便携式监视器。 我尝试了几个显示器到 HDMI 适配器、但到目前为止、它们都无法正常工作。 有人知道此 EVM 和 HDMI 监视器之间是否有 DisplayPort 转 HDMI 适配器可以正常工作? 或者、我是否必须购买 音频显示扩展卡 才能连接到 HDMI 显示器? 非常感谢您对如何使用便携式监视器构建此设置提出任何建议!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stu:

    您能告诉我您正在使用的 SDK 版本以及您正在使用哪个应用程序来测试您的设置吗?  

    对于 DisplayPort 到 HDMI 适配器、您需要使用"有源"适配器、而不是"无源"适配器。 此外、如果您使用 Vision Apps、请注意您需要禁用以太网固件 (默认情况下已启用)以使用基于 HDMI 的显示屏。 Vision Apps 文档中提供了有关如何执行此操作的说明。  

    请告诉我这是否能解决您的问题!  

    此致!

    为他注册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    非常感谢您指出禁用以太网固件的必要性。 更新构建后、DP 转 HDMI 适配器现在可以为我工作!

    此致!