This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:SK-AM69

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1228333/sk-am69-sk-am69

器件型号:SK-AM69

我正在尝试使用40引脚扩展接头引脚3 (SDA)和引脚5 (SCL)以及引脚6 (GND)将 I2C 器件添加到开发板。 根据 spruj70.pdf 页的信息、9个引脚3和5连接到 MCU I2CBUS#0。 我在引脚3和5上都连接了一个示波器。 当我从控制台发出以下命令时、我在接口上看不到时钟或数据。 我做错了什么? 我的器件位于地址0x34

root@AM69A-SK:~# i2cdetect -y -r 0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A、c、d、f
00:------- ------- ----
10:------- ------- ------- --
20: 20 UUU------- ------- ------
30:------- ------- ------- --
40: 4041 ---- 4546 ------ 4d -- 4f
50:------- ------- ------- --
60:------- ------- ---6c ----
70:-- 71 72 -----

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引导至 Linux 命令提示符后。 请尝试以下命令:

    'dmesg | grep i2c"

    我希望确认 MCU_I2C0的总线编号。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查所有 I2C 总线编号、但在 J27引脚3和5上看不到任何活动

    root@AM69A-SK:/opt/edgeai-gst-apps # dmesg | grep i2c.
    [0.898803] i2c /dev/dev 条目驱动程序
    [ 1.029609] OMAP_i2c 42120000.i2c:400kHz 时的总线2版本0.12
    [ 1.035701] omap_i2c 40b000.i2c:频率为400kHz 时的总线3版本0.12
    [ 1.041774] omap_i2c 40b1000.i2c:100kHz 时的总线4版本0.12
    [ 1.082216] OMAP_i2c 2000000.i2c:频率为400kHz 时的总线0版本0.12
    [ 1.121946] OMAP_i2c 2010000.i2c:频率为400kHz 时的总线1版本0.12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像 2cdetect -y -r -a 3  在 J27上为我提供输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [1.035701] omap_i2c 40b000.i2c:频率为400kHz 时的总线3版本0.12
    [/报价]

    完全正确:-)。 3是 MCU_I2C0的总线编号。  

    谢谢、
    基尔西