This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:ECC 错误类型

Guru**** 2546060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1228062/tda4vm-ecc-error-types

器件型号:TDA4VM

以下此 ECC 错误类型有何区别? 能不能再详细解释一下?

我将 SDL 函数 runECC2BitMMSC_InputTest 和错误类型与 SDL_Inject_ECC_error_forcing_1bit_once 和 SDL_Inject_ECC_error_forcing_2BIT_once 一起使用 ,测试可以通过。 但我更改了错误类型与其他错误类型,测试失败,如果使用其他错误类型应该如何配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDL_Inject_ECC_error_forcing_1bit_once 和 SDL_Inject_ECC_error_forcing_2BIT_once 类型将与互连端点类型一起使用、因为测试只执行一次。 其他错误类型在互连类型上不受支持、并且必须只与 RAM 包装器端点类型一起使用、这是因为注入测试将对一系列位执行多次。

    谢谢。

    Josiitaa.