This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:像素时钟导致 EMC 故障

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1226800/am4378-pixel-clock-cause-of-emc-failures

器件型号:AM4378

我正在使用 AM4378驱动800x480 TFT LCD。  像素时钟设置为30MHz。  该单元通过了 CISPR 12测试、在90MHz 和150MHz 下失效、超过限值大约10dB 时失效。  我完全可以肯定像素时钟是问题所在。  我通过断开所有其他 LCD 连接并仅断开像素时钟来隔离。  这一问题在前者中依然存在,与后者无关。  

我的问题:

  • 处理器如何生成像素时钟?
  • 是否有办法配置时钟的边沿/转换率?
  • 是否有办法降低时钟的驱动强度?
  • 通常、我必须使用什么旋钮来配置时钟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brett Paulsen:

    感谢您的查询。

    基于以上信息、我不确定我能提供的支持有多好。

    是否在 PCLK 和其他控制线上具有串联电阻?  您是否在处理器上安装了所有推荐的去耦电容器和大容量电容器。

    您是否可以分享原理图以便快速了解一下?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我所有控制线都装有33欧姆电阻器、并且 RGB 数据线和处理器配备了所有推荐的电容器。  分享原理图会用处不大。  LCD 工作正常。   

    您能回答我的问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brett Paulsen:

    感谢您的留言。

    处理器如何生成像素时钟?

    请参阅以下 TRM 部分。

    第13章  

    显示屏子系统(DSS)

    13.6寄存器

    13.6.1 DSS_DISPC 寄存器

    DISPC_除数

    我正在检查 压摆率控制或驱动强度控制功能的可用性。

    有关时钟的相关信息、请参阅下面的 TRM 部分  

    第6章  

    电源、复位和时钟管理(PRCM)

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brett Paulsen:

    我们不建议设置压摆率、因为该配置或设置尚未关闭时序。

    我收到了器件专家 Paul Eaves 提供的以下信息:

    降低压摆率很可能会影响信号时序裕量并导致其他问题。

     我怀疑它们有问题、因为它们通过连接器和电缆将所有并行视频输出信号路由到显示器。  我想、对于遇到类似问题的大多数客户、他们需要在处理器附近使用板载视频串行器、该串行器使用低压信号将板外视频数据发送到显示器。

     在不产生辐射发射的情况下、很难将高带宽宽并行总线穿过一个 PCB 组件到另外一个 PCB 组件的电缆。

     我知道的唯一另一种解决方案是设计具有适当屏蔽以防止辐射的系统。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brett Paulsen:

    请参阅下面我 收到的一些其他输入。

    回应1.  

    其另一个思路是在驱动像素时钟的显示 PLL 上启用展频。  我不确定显示器使用抖动时钟的工作效果如何、但这可能有助于在他们提到的频率下实现峰值能量。  

    回应2.  

    无论是 MPU 还是显示 PLL、客户都应将 PLL 配置为以下展频而不是对称展频运行、以防止在接近其最大频率限制的情况下通过时钟路径中任何电路的超频而产生的频率增加。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:

    感谢您的回复。   在这些问题上、我已经在同时寻求屏蔽和 LVDS 选项。  LVDS 是一个不错的选择、但在项目的这一点上改变 LCD 的可能性很低。

    展频选项非常有趣、我来试试。  我同意、其成功取决于 LCD 是否正常运行。   

    谢谢。

    布雷特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brett Paulsen:

    感谢您提供宝贵意见。

    您还能验证是否使用了推荐的处理器大容量电容和去耦电容。

    如果使用振荡器、请检查电源是否具有大容量电容。

    此致、

    Sreenivasa.