This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:ECC 删除和功耗汇总

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655, TMS320C6657
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1227488/tms320c6655-ecc-remove-and-power-consumption-summary

器件型号:TMS320C6655
主题中讨论的其他器件: TMS320C6657

您好!

我在 TMS320C6655-57数据表中查找与纠错码(ECC)相关的信息、但无法找到任何相关的信息。 是否有必要使用此 ECC、或者是否可以将其移除? 如果您能向我提供有关此主题的更多信息、我将不胜感激。

纠错码(ECC)是一个 可选功能 讨论 TMS320C6655-57?  

此外、我可以收到 TMS320C6655的功耗摘要(Excel 电子表格)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    请告诉我们您发布的图片的来源。

    https://www.ti.com/lit/an/spraco4a/spraco4a.pdf

    有关 EDC 和 ECC 详细信息、请参阅此文档。

    ——

    通常、实际上在 EDC 的控制寄存器中、始终有一个启用或禁用 ECC 的选项...

    -->这里的一个例子----> for MSMC 静态随机存取存储器 请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/spruhj6/spruhj6.pdf 第39页上的此文档

        寄存器 "SMEDCC"的第30位是用于禁用或启用 ECC 的 ECM 字段

    误差校正模式

    0 =禁用纠错

    1 =启用误差校正

    --

    同样、对于诸如 SDRAM 的其他接口(EMIF)/存储器、请参阅数据表中的相应部分。

    ——

    DDR3内存控制器-- https://www.ti.com/lit/ug/sprugv8e/sprugv8e.pdf

    2.17 ECC 为了实现数据完整性、DDR3存储器控制器支持对存储器中 ECC 保护地址范围内写入或读取的数据进行 ECC。 ECC 算法是一种单错校正双错检测(SECDED)算法、使用(72、64)汉明码。 8位 ECC 是根据64位数据量计算的。 通过在 ECC 控制寄存器中设置 ECC_EN = 1来启用 ECC。 通过设置 ECC_EN=0禁用 ECC。 默认情况下、ECC_EN=0。 地址范围可以在 ECC 地址范围1和2寄存器中编程。 系统必须确保从 ECC 保护区域启动的任何突发访问都不能跨越至未保护区域、反之亦然。 注意:在写操作过程中 ECC 存储在 SDRAM 内部。 启用 ECC 后、在执行任何函数读取或写入之前、配置为 ECC 的所有 DDR3存储器空间都应首先写入64位对齐和64位倍数的已知数据。 这是为了确保在功能使用之前将正确的 ECC 值存储在 ECC SDRAM 中。

    ——

    Kyle 将回答有关功耗摘要的问题。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankari:

    非常感谢您的帮助。  

    附件图片来自 TMS320C6657-EVM、来源如下:

    www.einfochips.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    好的。

    我已经在上面的帖子中添加了有关 DDR3内存控制器的详细信息。

    请看看…

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    请参阅此主题、了解功耗链接:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/780921/tms320c6654-typical-power-consumption-of-c6654-c6672-and-c6674

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您向我发送的良好的功耗链接仅包含 C6654功耗电子表格、您能否向我发送 TMS320C6655功耗电子表格?  

    C6654_Power_Spreadsheet_Rev_2_0_WB-ADS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我发送的链接有一篇 Tom Johnson 的帖子,其中突出显示为绿色,包括这些链接(中间一个是 C6655 xls):

    《KeyStone C66x 器件应用报告》(SPRABI5B)的功耗摘要》、网址为 www.ti.com/.../sprabi5

    C6655功耗模型(SPRM601)、位于 www.ti.com/.../sprm601

    TMS320C6657/55/54/52适用于要求高性能的应用的低功耗 DSP (SPRT629)、网址为 www.ti.com/.../sprt629

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼尔, 一位同事提到他有麻烦的链接这是奇怪的,因为它对我有效。  我将上传文件到这里、以防万一。

    此致、

    Kylee2e.ti.com/.../sprm601.zip