This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] AM62X :在 M4F(M4FSS0_0)内核不使用时如何使用 M4F 存储器?

Guru**** 2550480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1228139/faq-am62x-how-do-i-use-m4f-memories-when-m4f-m4fss0_0-core-is-not-being-used

器件型号:

当 M4F (M4FSS0_0)内核未用于任何目的时、如何使用 M4F DRAM 和 IRAM 存储器?

此常见问题解答主要解释了用户如何使用 来自 R5F 的 M4F(M4FSS0_0) DRAM 和 IRAM 存储器。

此常见问题解答适用于您的应用中未使用 M4F (M4FSS0_0)内核的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此常见问题解答主要解释了 当 M4F 应用程序映像未出现在多核应用程序映像中时,用户如何使用来自 R5F 的 M4F DRAM 和 IRAM 存储器。

    通常、引导加载程序会初始化所有内核。  在引导流程中、DM (器件管理器)会配置时钟、并且 SBL 会初始化其应用映像位于多核应用映像文件中的内核的存储器。

    有关引导流程的更多详细信息、请参阅此处的文档 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/08_06_00_18/exports/docs/api_guide_am62x/BOOTFLOW_GUIDE.html

    如果您要使用与 M4内核关联的存储器、则需要为 M4内核配置时钟并初始化存储器、然后从 R5F 应用访问 MCU M4存储器。

    此处、我将采用相同的方法、请在 R5F 应用中按照以下步骤操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    步骤:

    1. 为 M4F 初始化时钟

    初始化完成后调用 Bootloader_M4Cpu_init 函数、并附加以下代码。

    如上所述、我们必须通过调用 SCI 客户端 API 将频率设置为 M4F、我在下面使用了该 API。

    int32_t Bootloader_M4Cpu_init(void)
    {
        int32_t status = SystemP_SUCCESS;
        uint32_t clkHz;
    
        clkHz = Bootloader_socCpuGetClkDefault(CSL_CORE_ID_M4FSS0_0);
        status = Bootloader_socCpuRequest(CSL_CORE_ID_M4FSS0_0); //Step 1
    
        status = Bootloader_socCpuSetClock(CSL_CORE_ID_M4FSS0_0, clkHz); //Step 2
    
        if(SystemP_SUCCESS == status)
        {
         status = Bootloader_socCpuPowerOnReset(CSL_CORE_ID_M4FSS0_0,0U); //Step 3
        }
    
        return status;
    }

    2. 存取 M4F 存储器(IRAM 和 DRAM) :  

    结果:

    SBL 映像仅加载 A53和 R5F 内核。

    2. R5F 应用正在将数据写入 DRAM 存储器中。