This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:具有预编译 WIC 映像的 SK-AM64B 无法引导?

Guru**** 1645810 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B, LM61460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1222144/sk-am64b-sk-am64b-with-prebuild-wic-image-sdk8-6-cannot-boot

器件型号:SK-AM64B
主题中讨论的其他器件: LM61460

香榭丽舍:

使用 SDK8.6 WIC 预编译映像、SK-AM64B 无法引导。

这里有什么解决方案吗?

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RIO、

    [quote userid="85279" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1222144/sk-am64b-sk-am64b-with-prebuild-wic-image-sdk8-6-cannot-boot 无法引导 SK-AM64B。

    请提供详细信息、您  在 UART 控制台上看到一些日志消息吗、或者根本没有看到任何消息? 您是否尝试过以前的 SDK8.5、但仍然失败了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin:

    #1. 我有基于 SDK8.4的 HS-FS 映像预构建。

       SK-AM64B EVM 有2个版本:M1/ M2。

       M1将完成启动、这是可以肯定的。

       M2 EVM 将为我们提供所附的故障日志。

     [1.238325] sdhci-am654 fa1000.mmc:卡声称支持的电压低于定义的范围
    [ 1.250392] mmc1:地址0001处的新 SDIO 卡
    [ 1.274506] mmc0:初始化 SD 卡时出错-110
    [ 1.521325(2000) mmc0:初始化 SD 卡时出错-110
    [ 1.763062] mmc0:初始化 SD 卡时出错-110
    [2.029971] mmc0:初始化 SD 卡时出错-110

    e2e.ti.com/.../2023_5F00_5_5F00_3_5F00_SDK8.4_5F00_Tested_5F00_On_5F00_M2_5F00_SKAM64B_5F00_SDCard_5F00_Fail_5F00_due_5F00_to_5F00_Voltage

    #2. 如果测试 SDK8.6 WIC 预编译映像。

       M1/ M2将不会在控制台上显示任何日志。

    所以、有2个问题:

       问题1:M2 EVM 上的 SD 卡电压故障。

       问题2:无法在 M1/M2 EVM 上引导 SDK8.6。 (即:控制台上没有显示任何日志。

    问题:

       M1/M2 EVM 有什么区别?

       如何修复 SDK8.6?

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RIO、

    我会将您的问题发送给我们的 U-Boot 专家以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin:

    我们有一些客户正在使用 AM64、因此这个问题应该会迅速得到修复。

    请分配要处理的权限所有者。

    谢谢。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    里约

    这仍然在进行调试。 我们会保留您的帖子。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio:
    我在使用 AM64x SDK 8.6版本包(WIC 图像)的 SK-AM64B M1/M2电路板上进行了健全性运行。
    Linux 在 M1/M2主板上均可启动、我将附加两个日志文件供您参考。
    此致!
    -hong

    e2e.ti.com/.../am64B_2D00_M1_5F00_8.6_5F00_sd_5F00_boot.log

    e2e.ti.com/.../am64B_2D00_M2_5F00_8.6_5F00_sd_5F00_boot.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    请将您的图像上传到 TI Drive。 + DIP 开关设置。

    我们可以进行测试。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio:

    您能否验证电路板上是否有无法引导的 GP 或 HS-FS 器件?

    有关确定器件类型的说明、请访问: software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_Migration_Guide.html

    此致

    朱迪思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio:
    1/. 我使用了 SDK8.6版本链接中的 WIC 映像
    dr-download.ti.com/.../tisdk-default-image-am64xx-evm.wic.xz
    2/. 请在引导模式引脚上参阅此链接、其中该链接适用于 AM64x-SK、但引导模式引脚适用于 SK-AM64B (M1/M2)
    dev.ti.com/.../am64x_skevm_quick_start_guide.html
    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我正在使用 HS-FS EVM、这就是我在开始提到 M1/M2的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我当然是在使用 HS-FS EVM,这就是为什么我在开头提到 M1/M2的原因。

    这是一个长期存在的问题,至少有几个月没有得到解决。

    就像洪明甫所说的那样,我觉得默认的图像可能已经更新了。

    我们的两个板均已耗尽。

    只有电路板底部的红色 LED 显示有活动。

    此外、还根据各个文档对 ti3boot.bin 进行了更改。

    当它处于 UART 引导模式时、它不会将字符串移出 UART 端口。

    想一想,如果设备是安全的,为什么它会发出一个字符串,这样一个密钥就可以从该字符串...所以,它是不安全的。 因此、文档不正确、或者电路板是如何固定的、无法解锁。 这些板是否经过测试,是否由制作板的人获得。

    我有2个板、因此两个随机事件具有相同结果的概率极低。 因此、电路板由于某种未知原因而死。

    不确定文档是否正确、在某个地方、您会看到红色的电路板、并且有人在引导开关设置上进行了光点跳。

    因此、如果它们在测试期间被锁定、则它们是废品。

    我知道您是一名员工、能将这项工作提升到新的水平吗? 我们在这个论坛上没有得到任何位置。 我有几位非常乐于助人的 TI 员工对此提供了帮助、但他们似乎没有获得解决该问题所需的信息。 一个甚至发送了替换板,它也是死了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    在 UART 引导模式下、所有电路板都将打印出一个字符串。 如果不是如此、则说明引导模式开关设置错误或其他问题、如电路板坏了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的两个板均已耗尽。

    只有电路板底部的红色 LED 显示有活动。

    [/报价]

    我定期运行多个 AM64x SK、包括 SK-AM64B HS-FS。 我没有在它们背面看到任何一个上的红色 LED 指示灯。 在 SK 用户指南中、我看到:

    浏览原理图看起来像 LD15就是您所拥有的红色值。 它看起来像用户指南中没有显示此 LED 的物理位置、是相关的拓扑。

    那么、我建议使用另一个 USB-C 电源。 我没有欠功率的 USB-C 尝试查看红色 LED 是否亮起。 我尝试了一个"坏"连接的 USB-C 电源线,我看到红色 LED LD15接通。

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此我建议使用另一个 USB-C 电源。 [/报价]

    您在谈论什么、这是在实验室级工作台电源上。 它也可以运行我们测试的所有其他板。 那么电路板实际上是坏的、我们知道了 LED 指示的电源故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pekka:

    您知道下一批电路板何时推出吗? 这些产品的生产日期代码自2022年9月22日起。 当您获得新的批次时、我将再次订购、在我看来、再次订购这个批次是没有意义的。

    此致、

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果红色 LD15亮起、则表示电路板电源指示电源状态不佳、电路板将无法引导。 电源状态不佳或电路板损坏。 红色 LD15亮起表示该板将无法引导。

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pekka:

    我可以100%肯定地说电源没有坏,完全计量..

    流出电路板。

    我将订购另一个电路板、但是我不希望在当前生产环境中使用它。 似乎这个论坛上的几个其他人以及我的一个在线朋友有一个坏 SK-AM64B。

    我可以联系谁来了解下一次板的到达日期?

    如果 TI 的相关人员在发货前对其进行测试、也可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fisher:

    请问您可以帮助我测试这张来自香港的 M2图片吗?

    https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-yXgchBCk98/08.06.00.42/tisdk-default-image-am64xx-evm.wic.xz

    只是想看看您是否有与我的失败结果相同。

    谢谢。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rio Chan:

    我也 在 M2上测试了香港的08.06.00.42影像。我确认我有与您有完全相同的故障:

    [ 1.530730] Waiting for root device PARTUUID=47b6d3e0-02…
    [ 1.539742] sdhci-am654 fa10000.mmc: card claims to support voltages below defined range
    [ 1.559217] mmc0: new SDIO card at address 0001
    [ 1.584120] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
    [ 1.835602] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
    [ 2.081288] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
    [ 2.333152] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
    

    希望 TI 能尽快帮您解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrick , Rio, Fred.

    您能否分享板的序列号(位于板的底部)

    此外、您能否说明您正在使用哪个品牌的 SD 卡、以及您是否尝试使用其他 SD 卡、以了解它是否有区别。  

    与里约和 Fredrick 我相信问题是不同的,相比之下,弗雷德谁似乎有 DOA 板与只有在 LD15上的红色 LED (不像里约)

    Fredrick

    请阐明本主题中讨论的 LED 的状态。 我的假设是您没有看到这种情况。


    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul:

    我的 LED 状态良好。 我的电路板上没有亮起红色 LED。 我同意弗雷德与里约和我有不同的问题。

    电路板信息:

    SL# 第259章不好
    组件编号 PROC100A (002)

    我正在使用已知良好的 SanDisk Ultra 32GB。 我没有尝试任何其他 SD 卡。 如果您有 TI 认证的 SD 卡、请告诉我、我将购买一张。

    引导日志:

    U-Boot SPL 2021.01-g2ee8efd654 (Feb 27 2023 - 13:50:10 +0000)
    EEPROM not available at 80, trying to read at 81
    Resetting on cold boot to workaround ErrataID:i2331
    resetting ...
    
    U-Boot SPL 2021.01-g2ee8efd654 (Feb 27 2023 - 13:50:10 +0000)
    EEPROM not available at 80, trying to read at 81
    SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar')
    SPL initial stack usage: 13424 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    
    NOTICE:  BL31: v2.8(release):v2.8-226-g2fcd408bb3-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 13:45:56, Feb 27 2023
    I/TC: 
    I/TC: OP-TEE version: 3.20.0 (gcc version 9.2.1 20191025 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10))) #1 Mon Feb 27 13:46:53 UTC 2023 aarch64
    I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure!
    I/TC: WARNING: Please check optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC: Primary CPU initializing
    I/TC: SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar')
    I/TC: HUK Initialized
    I/TC: Activated SA2UL device
    I/TC: Enabled firewalls for SA2UL TRNG device
    I/TC: SA2UL TRNG initialized
    I/TC: SA2UL Drivers initialized
    I/TC: Primary CPU switching to normal world boot
    
    U-Boot SPL 2021.01-g2ee8efd654 (Feb 27 2023 - 13:48:24 +0000)
    SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar')
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Authentication passed
    
    
    U-Boot 2021.01-g2ee8efd654 (Feb 27 2023 - 13:48:24 +0000)
    
    SoC:   AM64X SR2.0 HS-FS
    Model: Texas Instruments AM642 SK
    Board: AM64B-SKEVM rev A
    DRAM:  2 GiB
    NAND:  0 MiB
    MMC:   mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from FAT... OK
    In:    serial@2800000
    Out:   serial@2800000
    Err:   serial@2800000
    Net:   eth0: ethernet@8000000port@1
    Warning: ethernet@8000000port@2 MAC addresses don't match:
    Address in ROM is[7C[8C34:08:e1:80:b4:f6
    Address in environment is[7C70:ff:76:1e:bd:6d
    , eth1: ethernet@8000000port@2
    Hit any key to stop autoboot:  2  1  0 
    switch to partitions #0, OK
    mmc1 is current device
    SD/MMC found on device 1
    Failed to load 'boot.scr'
    1490 bytes read in 1 ms (1.4 MiB/s)
    Loaded env from uEnv.txt
    Importing environment from mmc1 ...
    Running uenvcmd ...
    1 bytes read in 1 ms (1000 Bytes/s)
    Already setup.
    19147264 bytes read in 760 ms (24 MiB/s)
    54920 bytes read in 5 ms (10.5 MiB/s)
    ## Flattened Device Tree blob at 88000000
       Booting using the fdt blob at 0x88000000
       Loading Device Tree to 000000008feef000, end 000000008fffffff ... OK
    
    Starting kernel ...
    
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
    [    0.000000] Linux version 5.10.168-g2c23e6c538 (oe-user@oe-host) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 9.2.1 20191025, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 2.33.1.20191209) #1 SMP PREEMPT Mon Feb 27 14:16:24 UTC 2023
    [    0.000000] Machine model: Texas Instruments AM642 SK
    [    0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '')
    [    0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled
    [    0.000000] efi: UEFI not found.
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a0000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a0100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a1000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a1100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a2000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a2100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a3000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a3100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node m4f-dma-memory@a4000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node m4f-memory@a4100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Zone ranges:
    [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000]   DMA32    empty
    [    0.000000]   Normal   empty
    [    0.000000] Movable zone start for each node
    [    0.000000] Early memory node ranges
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009e7fffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e800000-0x00000000a57fffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000a5800000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000] cma: Reserved 512 MiB at 0x00000000dd000000
    [    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
    [    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
    [    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
    [    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
    [    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2
    [    0.000000] percpu: Embedded 22 pages/cpu s51288 r8192 d30632 u90112
    [    0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
    [    0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 845719
    [    0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 516096
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 mtdparts=fc40000.spi.0:1m(ospi.tiboot3),2m(ospi.tispl),4m(ospi.u-boot),256k(ospi.env),256k(ospi.env.backup),57088k@8m(ospi.rootfs),256k(ospi.phypattern);omap2-nand.0:2m(NAND.tiboot3),2m(NAND.tispl),2m(NAND.tiboot3.backup),4m(NAND.u-boot),256k(NAND.u-boot-env),256k(NAND.u-boot-env.backup),-(NAND.file-system) root=PARTUUID=47b6d3e0-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] Memory: 1398792K/2097152K available (11200K kernel code, 1162K rwdata, 4308K rodata, 1920K init, 431K bss, 174072K reserved, 524288K cma-reserved)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
    [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000] rcu: [4CRCU event tracing is enabled.
    [    0.000000] rcu: [4CRCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=2.
    [    0.000000]  Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
    [    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
    [    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
    [    0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [    0.000000] GICv3: 256 SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: Distributor has no Range Selector support
    [    0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000001840000
    [    0.000000] ITS [mem 0x01820000-0x0182ffff]
    [    0.000000] GIC: enabling workaround for ITS: Socionext Synquacer pre-ITS
    [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: Devices Table too large, reduce ids 20->19
    [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: allocated 524288 Devices @80800000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
    [    0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
    [    0.000000] GICv3: using LPI property table @0x0000000080030000
    [    0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
    [    0.000000] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x0000000080040000
    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 200.00MHz (phys).
    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 440795210634 ns
    [    0.000006] sched_clock: 56 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
    [    0.008591] Console: colour dummy device 80x25
    [    0.013188] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
    [    0.023866] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.028690] LSM: Security Framework initializing
    [    0.033485] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.041061] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.051096] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.056369] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
    [    0.062793] PCI/MSI: /bus@f4000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
    [    0.072109] EFI services will not be available.
    [    0.077047] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    I/TC: Secondary CPU 1 initializing
    I/TC: Secondary CPU 1 switching to normal world boot
    [    0.090677] Detected VIPT I-cache on CPU1
    [    0.090719] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000001860000
    [    0.090735] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000080050000
    [    0.090803] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
    [    0.090936] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
    [    0.120323] SMP: Total of 2 processors activated.
    [    0.125137] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [    0.130412] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [    0.143976] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [    0.148185] alternatives: patching kernel code
    [    0.154029] devtmpfs: initialized
    [    0.165976] KASLR disabled due to lack of seed
    [    0.170795] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [    0.180773] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.205635] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.211732] DMI not present or invalid.
    [    0.216479] NET: Registered protocol family 16
    [    0.222943] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
    [    0.230331] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
    [    0.238439] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
    [    0.247272] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.247281] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
    [    0.253925] cpuidle: using governor menu
    [    0.264883] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.271896] ASID allocator initialised with 65536 entries
    [    0.306055] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.312942] HugeTLB registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.319820] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.326669] HugeTLB registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.334882] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
    [    0.342837] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM64X rev:SR2.0 JTAGID[0x1bb3802f] Detected
    [    0.352086] vcc_3v3_sys: supplied by vusb_main5v0
    [    0.358426] iommu: Default domain type: Translated 
    [    0.363913] SCSI subsystem initialized
    [    0.368520] mc: Linux media interface: v0.10
    [    0.372929] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [    0.378647] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.383723] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.393069] PTP clock support registered
    [    0.397111] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.401251] omap-mailbox 29020000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc9100
    [    0.408210] omap-mailbox 29040000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc9100
    [    0.415045] omap-mailbox 29060000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc9100
    [    0.422596] FPGA manager framework
    [    0.426249] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [    0.433688] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.440243] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    0.444335] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
    [    0.457933] NET: Registered protocol family 2
    [    0.462703] IP idents hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.471736] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [    0.480545] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
    [    0.488781] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.496554] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
    [    0.503498] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.510403] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.517912] NET: Registered protocol family 1
    [    0.523022] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.529106] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.533918] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.538732] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.545323] NET: Registered protocol family 44
    [    0.549881] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.554750] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
    [    0.567859] Initialise system trusted keyrings
    [    0.572772] workingset: timestamp_bits=46 max_order=19 bucket_order=0
    [    0.583829] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.590617] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.595869] Key type id_resolver registered
    [    0.600174] Key type id_legacy registered
    [    0.604362] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    0.611216] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [    0.619028] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
    [    0.668535] Key type asymmetric registered
    [    0.672746] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.677797] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
    [    0.685365] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.690001] io scheduler kyber registered
    [    0.696598] pinctrl-single 4084000.pinctrl: 33 pins, size 132
    [    0.703082] pinctrl-single f4000.pinctrl: 180 pins, size 720
    [    0.710096] pinctrl-single a40000.timesync-router: 512 pins, size 2048
    [    0.726876] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
    [    0.750461] brd: module loaded
    [    0.762202] loop: module loaded
    [    0.766506] megasas: 07.714.04.00-rc1
    [    0.774996] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [    0.780966] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver
    [    0.787402] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
    [    0.793519] sky2: driver version 1.30
    [    0.798666] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
    [    0.805278] i2c /dev entries driver
    [    0.810542] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    0.816889] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    0.822143] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    0.829476] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    0.836179] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
    [    0.844582] optee: probing for conduit method.
    I/TC: Reserved shared memory is enabled
    I/TC: Dynamic shared memory is enabled
    I/TC: Normal World virtualization support is disabled
    I/TC: Asynchronous notifications are disabled
    [    0.849225] optee: revision 3.20 (8e74d476)
    [    0.865970] optee: dynamic shared memory is enabled
    [    0.875702] optee: initialized driver
    [    0.882340] NET: Registered protocol family 17
    [    0.887093] 9pnet: Installing 9P2000 support
    [    0.891573] Key type dns_resolver registered
    [    0.896464] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    0.921098] ti-sci 44043000.dmsc: lpm region is required for suspend but not provided.
    [    0.929330] ti-sci 44043000.dmsc: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar')
    [    0.984995] omap-gpmc 3b000000.memory-controller: GPMC revision 6.0
    [    0.991499] gpmc_mem_init: disabling cs 0 mapped at 0x0-0x1000000
    [    1.001172] omap_i2c 20000000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz
    [    1.008658] pca953x 1-0070: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    1.015660] pca953x 1-0070: using no AI
    [    1.042697] omap_i2c 20010000.i2c: bus 1 rev0.12 at 400 kHz
    [    1.049931] omap_i2c 20020000.i2c: bus 2 rev0.12 at 100 kHz
    [    1.056142] ti-sci-intr bus@f4000:bus@4000000:interrupt-controller1: Interrupt Router 5 domain created
    [    1.065901] ti-sci-intr bus@f4000:interrupt-controller0: Interrupt Router 3 domain created
    [    1.074736] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller: Interrupt Aggregator domain 28 created
    [    1.097223] ti-udma 485c0100.dma-controller: Number of rings: 68
    [    1.104970] ti-udma 485c0100.dma-controller: Channels: 24 (bchan: 12, tchan: 6, rchan: 6)
    [    1.115277] ti-udma 485c0000.dma-controller: Number of rings: 288
    [    1.130125] ti-udma 485c0000.dma-controller: Channels: 44 (tchan: 29, rchan: 15)
    [    1.141242] printk: console [ttyS2] disabled
    [    1.145725] 2800000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2800000 (irq = 16, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.154495] printk: console [ttyS2] enabled
    [    1.154495] printk: console [ttyS2] enabled
    [    1.162938] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [    1.162938] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [    1.174416] omap8250 2840000.serial: PM domain pd:155 will not be powered off
    [    1.182015] 2840000.serial: ttyS6 at MMIO 0x2840000 (irq = 17, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.190708] serial serial0: tty port ttyS6 registered
    [    1.200416] spi-nor spi0.0: s28hs512t (65536 Kbytes)
    [    1.205445] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device fc40000.spi.0
    [    1.211969] Creating 7 MTD partitions on "fc40000.spi.0":
    [    1.217365] 0x000000000000-0x000000100000 : "ospi.tiboot3"
    [    1.224229] 0x000000100000-0x000000300000 : "ospi.tispl"
    [    1.230842] 0x000000300000-0x000000700000 : "ospi.u-boot"
    [    1.237507] 0x000000700000-0x000000740000 : "ospi.env"
    [    1.243920] 0x000000740000-0x000000780000 : "ospi.env.backup"
    [    1.251002] 0x000000800000-0x000003fc0000 : "ospi.rootfs"
    [    1.257776] 0x000003fc0000-0x000004000000 : "ospi.phypattern"
    [    1.282569] davinci_mdio 8000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    1.325690] davinci_mdio 8000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    1.336045] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[0]: device 8000f00.mdio:00, driver TI DP83867
    [    1.344162] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[1]: device 8000f00.mdio:01, driver TI DP83867
    [    1.352371] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA00903, cpsw version 0x6BA80903 Ports: 3 quirks:00000006
    [    1.365262] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    1.372392] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: ALE Table size 512
    [    1.379084] pps pps0: new PPS source ptp0
    [    1.383557] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010c, freq:500000000, add_val:1 pps:1
    [    1.394365] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: set new flow-id-base 16
    [    1.405416] am65-cpts 39000000.cpts: CPTS ver 0x4e8a010c, freq:500000000, add_val:1 pps:0
    [    1.414615] k3-j72xx-soc-thermal b00000.temperature-sensor: invalid resource
    [    1.421752] k3-j72xx-soc-thermal: probe of b00000.temperature-sensor failed with error -22
    [    1.434837] gpio-478 (btuart_rts_sel): hogged as output/high
    [    1.448280] vdd_mmc1: supplied by vcc_3v3_sys
    [    1.454098] wlan_en: supplied by com8_ls_en
    [    1.463338] mmc1: CQHCI version 5.10
    [    1.463990] debugfs: Directory 'pd:114' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    1.467351] mmc0: CQHCI version 5.10
    [    1.487712] ALSA device list:
    [    1.490708]   No soundcards found.
    [    1.518264] mmc1: SDHCI controller on fa00000.mmc [fa00000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.518295] mmc0: SDHCI controller on fa10000.mmc [fa10000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.535218] Waiting for root device PARTUUID=47b6d3e0-02...
    [    1.544297] sdhci-am654 fa10000.mmc: card claims to support voltages below defined range
    [    1.564161] mmc0: new SDIO card at address 0001
    [    1.588586] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
    [    1.840042] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
    [    2.096561] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
    [    2.353602] mmc1: error -110 whilst initialising SD card

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio:

    刚烧坏了图像并进行了测试、红灯亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    您的意思是"红灯亮起吗?

    您是否认为启动失败?

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mukul 和大家、

    我能够启动板使用一个非常旧的 SanDisk SDHC 16GB SD 卡.

    可以使用引导日志:

    U-Boot SPL 2021.01-g2ee8efd654 (Feb 27 2023 - 13:50:10 +0000)
    EEPROM not available at 80, trying to read at 81
    Resetting on cold boot to workaround ErrataID:i2331
    resetting ...
    
    U-Boot SPL 2021.01-g2ee8efd654 (Feb 27 2023 - 13:50:10 +0000)
    EEPROM not available at 80, trying to read at 81
    SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar')
    SPL initial stack usage: 13424 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    
    NOTICE:  BL31: v2.8(release):v2.8-226-g2fcd408bb3-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 13:45:56, Feb 27 2023
    I/TC: 
    I/TC: OP-TEE version: 3.20.0 (gcc version 9.2.1 20191025 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10))) #1 Mon Feb 27 13:46:53 UTC 2023 aarch64
    I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure!
    I/TC: WARNING: Please check optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC: Primary CPU initializing
    I/TC: SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar')
    I/TC: HUK Initialized
    I/TC: Activated SA2UL device
    I/TC: Enabled firewalls for SA2UL TRNG device
    I/TC: SA2UL TRNG initialized
    I/TC: SA2UL Drivers initialized
    I/TC: Primary CPU switching to normal world boot
    
    U-Boot SPL 2021.01-g2ee8efd654 (Feb 27 2023 - 13:48:24 +0000)
    SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar')
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Authentication passed
    
    
    U-Boot 2021.01-g2ee8efd654 (Feb 27 2023 - 13:48:24 +0000)
    
    SoC:   AM64X SR2.0 HS-FS
    Model: Texas Instruments AM642 SK
    Board: AM64B-SKEVM rev A
    DRAM:  2 GiB
    NAND:  0 MiB
    MMC:   mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from FAT... OK
    In:    serial@2800000
    Out:   serial@2800000
    Err:   serial@2800000
    Net:   eth0: ethernet@8000000port@1
    Warning: ethernet@8000000port@2 MAC addresses don't match:
    Address in ROM is		34:08:e1:80:b4:f6
    Address in environment is	70:ff:76:1e:bd:6d
    , eth1: ethernet@8000000port@2
    Hit any key to stop autoboot:  2  1  0 
    switch to partitions #0, OK
    mmc1 is current device
    SD/MMC found on device 1
    Failed to load 'boot.scr'
    1490 bytes read in 2 ms (727.5 KiB/s)
    Loaded env from uEnv.txt
    Importing environment from mmc1 ...
    Running uenvcmd ...
    1 bytes read in 1 ms (1000 Bytes/s)
    Already setup.
    19147264 bytes read in 761 ms (24 MiB/s)
    54920 bytes read in 5 ms (10.5 MiB/s)
    ## Flattened Device Tree blob at 88000000
       Booting using the fdt blob at 0x88000000
       Loading Device Tree to 000000008feef000, end 000000008fffffff ... OK
    
    Starting kernel ...
    
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
    [    0.000000] Linux version 5.10.168-g2c23e6c538 (oe-user@oe-host) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 9.2.1 20191025, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 2.33.1.20191209) #1 SMP PREEMPT Mon Feb 27 14:16:24 UTC 2023
    [    0.000000] Machine model: Texas Instruments AM642 SK
    [    0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '')
    [    0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled
    [    0.000000] efi: UEFI not found.
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a0000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a0100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a1000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a1100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a2000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a2100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a3000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a3100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node m4f-dma-memory@a4000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node m4f-memory@a4100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Zone ranges:
    [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000]   DMA32    empty
    [    0.000000]   Normal   empty
    [    0.000000] Movable zone start for each node
    [    0.000000] Early memory node ranges
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009e7fffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e800000-0x00000000a57fffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000a5800000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000] cma: Reserved 512 MiB at 0x00000000dd000000
    [    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
    [    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
    [    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
    [    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
    [    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2
    [    0.000000] percpu: Embedded 22 pages/cpu s51288 r8192 d30632 u90112
    [    0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
    [    0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 845719
    [    0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 516096
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 mtdparts=fc40000.spi.0:1m(ospi.tiboot3),2m(ospi.tispl),4m(ospi.u-boot),256k(ospi.env),256k(ospi.env.backup),57088k@8m(ospi.rootfs),256k(ospi.phypattern);omap2-nand.0:2m(NAND.tiboot3),2m(NAND.tispl),2m(NAND.tiboot3.backup),4m(NAND.u-boot),256k(NAND.u-boot-env),256k(NAND.u-boot-env.backup),-(NAND.file-system) root=PARTUUID=47b6d3e0-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] Memory: 1398792K/2097152K available (11200K kernel code, 1162K rwdata, 4308K rodata, 1920K init, 431K bss, 174072K reserved, 524288K cma-reserved)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
    [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000] rcu: 	RCU event tracing is enabled.
    [    0.000000] rcu: 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=2.
    [    0.000000] 	Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
    [    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
    [    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
    [    0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [    0.000000] GICv3: 256 SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: Distributor has no Range Selector support
    [    0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000001840000
    [    0.000000] ITS [mem 0x01820000-0x0182ffff]
    [    0.000000] GIC: enabling workaround for ITS: Socionext Synquacer pre-ITS
    [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: Devices Table too large, reduce ids 20->19
    [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: allocated 524288 Devices @80800000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
    [    0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
    [    0.000000] GICv3: using LPI property table @0x0000000080030000
    [    0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
    [    0.000000] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x0000000080040000
    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 200.00MHz (phys).
    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 440795210634 ns
    [    0.000006] sched_clock: 56 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
    [    0.008595] Console: colour dummy device 80x25
    [    0.013194] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
    [    0.023868] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.028697] LSM: Security Framework initializing
    [    0.033488] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.041065] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.051093] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.056362] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
    [    0.062777] PCI/MSI: /bus@f4000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
    [    0.072085] EFI services will not be available.
    [    0.077018] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    I/TC: Secondary CPU 1 initializing
    I/TC: Secondary CPU 1 switching to normal world boot
    [    0.090644] Detected VIPT I-cache on CPU1
    [    0.090687] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000001860000
    [    0.090702] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000080050000
    [    0.090770] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
    [    0.090907] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
    [    0.120292] SMP: Total of 2 processors activated.
    [    0.125106] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [    0.130383] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [    0.143980] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [    0.148187] alternatives: patching kernel code
    [    0.154038] devtmpfs: initialized
    [    0.165936] KASLR disabled due to lack of seed
    [    0.170754] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [    0.180731] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.205671] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.211761] DMI not present or invalid.
    [    0.216508] NET: Registered protocol family 16
    [    0.222974] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
    [    0.230373] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
    [    0.238472] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
    [    0.247271] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.247279] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
    [    0.253916] cpuidle: using governor menu
    [    0.264896] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.271915] ASID allocator initialised with 65536 entries
    [    0.306213] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.313092] HugeTLB registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.319942] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.326788] HugeTLB registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.335040] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
    [    0.343107] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM64X rev:SR2.0 JTAGID[0x1bb3802f] Detected
    [    0.352369] vcc_3v3_sys: supplied by vusb_main5v0
    [    0.358867] iommu: Default domain type: Translated 
    [    0.364324] SCSI subsystem initialized
    [    0.368988] mc: Linux media interface: v0.10
    [    0.373396] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [    0.379121] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.384196] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.393542] PTP clock support registered
    [    0.397585] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.401721] omap-mailbox 29020000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc9100
    [    0.408661] omap-mailbox 29040000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc9100
    [    0.415491] omap-mailbox 29060000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc9100
    [    0.423043] FPGA manager framework
    [    0.426692] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [    0.434136] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.440661] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    0.444749] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
    [    0.458347] NET: Registered protocol family 2
    [    0.463111] IP idents hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.472167] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [    0.480977] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
    [    0.489215] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.496989] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
    [    0.503939] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.510845] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.518370] NET: Registered protocol family 1
    [    0.523488] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.529587] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.534432] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.539239] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.545829] NET: Registered protocol family 44
    [    0.550395] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.555249] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
    [    0.568219] Initialise system trusted keyrings
    [    0.573109] workingset: timestamp_bits=46 max_order=19 bucket_order=0
    [    0.584167] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.590940] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.596193] Key type id_resolver registered
    [    0.600498] Key type id_legacy registered
    [    0.604687] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    0.611539] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [    0.619343] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
    [    0.668785] Key type asymmetric registered
    [    0.672995] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.678043] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
    [    0.685604] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.690241] io scheduler kyber registered
    [    0.696839] pinctrl-single 4084000.pinctrl: 33 pins, size 132
    [    0.703315] pinctrl-single f4000.pinctrl: 180 pins, size 720
    [    0.710350] pinctrl-single a40000.timesync-router: 512 pins, size 2048
    [    0.727170] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
    [    0.750676] brd: module loaded
    [    0.762441] loop: module loaded
    [    0.766792] megasas: 07.714.04.00-rc1
    [    0.775227] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [    0.781170] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver
    [    0.787596] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
    [    0.793715] sky2: driver version 1.30
    [    0.798879] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
    [    0.805478] i2c /dev entries driver
    [    0.810714] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    0.817058] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    0.821921] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    0.829119] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    0.835780] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
    [    0.844136] optee: probing for conduit method.
    I/TC: Reserved shared memory is enabled
    I/TC: Dynamic shared memory is enabled
    I/TC: Normal World virtualization support is disabled
    I/TC: Asynchronous notifications are disabled
    [    0.848779] optee: revision 3.20 (8e74d476)
    [    0.865435] optee: dynamic shared memory is enabled
    [    0.875185] optee: initialized driver
    [    0.881709] NET: Registered protocol family 17
    [    0.886496] 9pnet: Installing 9P2000 support
    [    0.890961] Key type dns_resolver registered
    [    0.895860] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    0.920881] ti-sci 44043000.dmsc: lpm region is required for suspend but not provided.
    [    0.929095] ti-sci 44043000.dmsc: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar')
    [    0.984533] omap-gpmc 3b000000.memory-controller: GPMC revision 6.0
    [    0.991023] gpmc_mem_init: disabling cs 0 mapped at 0x0-0x1000000
    [    1.000805] omap_i2c 20000000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz
    [    1.008309] pca953x 1-0070: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    1.015339] pca953x 1-0070: using no AI
    [    1.043198] omap_i2c 20010000.i2c: bus 1 rev0.12 at 400 kHz
    [    1.050420] omap_i2c 20020000.i2c: bus 2 rev0.12 at 100 kHz
    [    1.056627] ti-sci-intr bus@f4000:bus@4000000:interrupt-controller1: Interrupt Router 5 domain created
    [    1.066395] ti-sci-intr bus@f4000:interrupt-controller0: Interrupt Router 3 domain created
    [    1.075231] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller: Interrupt Aggregator domain 28 created
    [    1.097545] ti-udma 485c0100.dma-controller: Number of rings: 68
    [    1.105247] ti-udma 485c0100.dma-controller: Channels: 24 (bchan: 12, tchan: 6, rchan: 6)
    [    1.115538] ti-udma 485c0000.dma-controller: Number of rings: 288
    [    1.130307] ti-udma 485c0000.dma-controller: Channels: 44 (tchan: 29, rchan: 15)
    [    1.141440] printk: console [ttyS2] disabled
    [    1.145910] 2800000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2800000 (irq = 16, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.154678] printk: console [ttyS2] enabled
    [    1.154678] printk: console [ttyS2] enabled
    [    1.163120] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [    1.163120] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [    1.174601] omap8250 2840000.serial: PM domain pd:155 will not be powered off
    [    1.182185] 2840000.serial: ttyS6 at MMIO 0x2840000 (irq = 17, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.190878] serial serial0: tty port ttyS6 registered
    [    1.200606] spi-nor spi0.0: s28hs512t (65536 Kbytes)
    [    1.205647] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device fc40000.spi.0
    [    1.212170] Creating 7 MTD partitions on "fc40000.spi.0":
    [    1.217567] 0x000000000000-0x000000100000 : "ospi.tiboot3"
    [    1.224451] 0x000000100000-0x000000300000 : "ospi.tispl"
    [    1.231086] 0x000000300000-0x000000700000 : "ospi.u-boot"
    [    1.237747] 0x000000700000-0x000000740000 : "ospi.env"
    [    1.244164] 0x000000740000-0x000000780000 : "ospi.env.backup"
    [    1.251221] 0x000000800000-0x000003fc0000 : "ospi.rootfs"
    [    1.257939] 0x000003fc0000-0x000004000000 : "ospi.phypattern"
    [    1.282649] davinci_mdio 8000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    1.326147] davinci_mdio 8000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    1.336457] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[0]: device 8000f00.mdio:00, driver TI DP83867
    [    1.344584] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[1]: device 8000f00.mdio:01, driver TI DP83867
    [    1.352795] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA00903, cpsw version 0x6BA80903 Ports: 3 quirks:00000006
    [    1.365689] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    1.372820] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: ALE Table size 512
    [    1.379534] pps pps0: new PPS source ptp0
    [    1.384063] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010c, freq:500000000, add_val:1 pps:1
    [    1.394835] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: set new flow-id-base 16
    [    1.405868] am65-cpts 39000000.cpts: CPTS ver 0x4e8a010c, freq:500000000, add_val:1 pps:0
    [    1.415056] k3-j72xx-soc-thermal b00000.temperature-sensor: invalid resource
    [    1.422191] k3-j72xx-soc-thermal: probe of b00000.temperature-sensor failed with error -22
    [    1.435211] gpio-478 (btuart_rts_sel): hogged as output/high
    [    1.448571] vdd_mmc1: supplied by vcc_3v3_sys
    [    1.454363] wlan_en: supplied by com8_ls_en
    [    1.463659] mmc0: CQHCI version 5.10
    [    1.463956] debugfs: Directory 'pd:114' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    1.467995] mmc1: CQHCI version 5.10
    [    1.487172] ALSA device list:
    [    1.490178]   No soundcards found.
    [    1.519848] mmc0: SDHCI controller on fa10000.mmc [fa10000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.519853] mmc1: SDHCI controller on fa00000.mmc [fa00000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.536428] Waiting for root device PARTUUID=47b6d3e0-02...
    [    1.545284] sdhci-am654 fa10000.mmc: card claims to support voltages below defined range
    [    1.564889] mmc0: new SDIO card at address 0001
    [    1.573477] mmc1: new ultra high speed SDR104 SDHC card at address aaaa
    [    1.580966] mmcblk1: mmc1:aaaa SL16G 14.8 GiB 
    [    1.591016]  mmcblk1: p1 p2
    [    1.616499] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    1.624729] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
    [    1.634214] devtmpfs: mounted
    [    1.638637] Freeing unused kernel memory: 1920K
    [    1.643308] Run /sbin/init as init process
    [    1.795817] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [    1.850759] NET: Registered protocol family 10
    [    1.856606] Segment Routing with IPv6
    [    1.894368] systemd[1]: systemd 244.5+ running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR -SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
    [    1.916642] systemd[1]: Detected architecture arm64.
    
    Welcome to Arago 2021.09!
    
    [    1.961806] systemd[1]: Set hostname to <am64xx-evm>.
    [    2.319852] systemd[1]: /lib/systemd/system/startwlansta.service:7: Unknown key name 'After' in section 'Service', ignoring.
    [    2.335426] systemd[1]: /lib/systemd/system/startwlanap.service:7: Unknown key name 'After' in section 'Service', ignoring.
    [    2.381724] systemd[1]: /lib/systemd/system/irqbalanced.service:6: Unknown key name 'ConditionCPUs' in section 'Unit', ignoring.
    [    2.427707] systemd[1]: /lib/systemd/system/docker.socket:6: ListenStream= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/docker.sock → /run/docker.sock; please update the unit file accordingly.
    [    2.593873] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    2.605493] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
    [  OK  ] Created slice system-getty.slice.
    [    2.626487] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    2.635511] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [  OK  ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [    2.658415] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    2.667410] systemd[1]: Created slice system-syslog\x2dng.slice.
    [  OK  ] Created slice system-syslog\x2dng.slice.
    [    2.692752] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [  OK  ] Created slice User and Session Slice.
    [    2.714855] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [  OK  ] Started Dispatch Password …ts to Console Directory Watch.
    [    2.738747] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [  OK  ] Started Forward Password R…uests to Wall Directory Watch.
    [    2.762707] systemd[1]: Reached target Paths.
    [  OK  ] Reached target Paths.
    [    2.778491] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
    [  OK  ] Reached target Remote File Systems.
    [    2.798477] systemd[1]: Reached target Slices.
    [  OK  ] Reached target Slices.
    [    2.814491] systemd[1]: Reached target Swap.
    [  OK  ] Reached target Swap.
    [    2.850753] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [  OK  ] Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [    2.874614] systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
    [  OK  ] Reached target RPC Port Mapper.
    [    2.903129] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
    [  OK  ] Listening on Process Core Dump Socket.
    [    2.926871] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [  OK  ] Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [    2.954586] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
    [    2.963649] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [  OK  ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [    2.987246] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [  OK  ] Listening on Journal Socket.
    [    3.003440] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket.
    [  OK  ] Listening on Network Service Netlink Socket.
    [    3.027305] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
    [  OK  ] Listening on udev Control Socket.
    [    3.050974] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
    [  OK  ] Listening on udev Kernel Socket.
    [    3.080738] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
             Mounting Huge Pages File System...
    [    3.104626] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
             Mounting POSIX Message Queue File System...
    [    3.132734] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
             Mounting Kernel Debug File System...
    [    3.159350] systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)...
             Mounting Temporary Directory (/tmp)...
    [    3.181718] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
             Starting Create list of st…odes for the current kernel...
    [    3.212609] systemd[1]: Starting RPC Bind...
             Starting RPC Bind...
    [    3.226817] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
    [    3.245196] systemd[1]: Starting Journal Service...
             Starting Journal Service...
    [    3.274108] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
             Starting Load Kernel Modules...
    [    3.302480] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
             Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    [    3.328319] cryptodev: loading out-of-tree module taints kernel.
    [    3.340975] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
             Starting udev Coldplug all Devices...
    [    3.353750] cryptodev: driver 1.10 loaded.
    [    3.372726] systemd[1]: Started RPC Bind.
    [  OK  ] Started RPC Bind.
    [    3.378128] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Opts: (null)
    [    3.388317] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
    [  OK  ] Mounted Huge Pages File System.
    [    3.417441] systemd[1]: Started Journal Service.
    [  OK  ] Started Journal Service.
    [  OK  ] Mounted POSIX Message Queue File System.
    [  OK  ] Mounted Kernel Debug File System.
    [  OK  ] Mounted Temporary Directory (/tmp).
    [  OK  ] Started Create list of sta… nodes for the current kernel.
    [  OK  ] Started Load Kernel Modules.
    [  OK  ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
             Mounting Kernel Configuration File System...
    [    3.595395] random: systemd-journal: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.749181] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
             Starting Flush Journal to Persistent Storage    3.768842] random: systemd-journal: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    0m...
             Starting Apply Kernel Variables...
    [    3.804916] systemd-journald[169]: Received client request to flush runtime journal.
             Starting Create Static Device Nodes in /dev...
    [  OK  ] Mounted Kernel Configuration File System.
    [  OK  ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
    [  OK  ] Started Apply Kernel Variables.
    [  OK  ] Started udev Coldplug all Devices.
    [  OK  ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
    [  OK  ] Reached target Local File Systems (Pre).
             Mounting /media/ram...
             Mounting /var/volatile...
             Starting udev Wait for Complete Device Initialization...
             Starting udev Kernel Device Manager...
    [  OK  ] Mounted /media/ram.
    [  OK  ] Mounted /var/volatile.
             Starting Load/Save Random Seed...
    [  OK  ] Reached target Local File Systems.
             Starting Create Volatile Files and Directories...
    [  OK  ] Started Create Volatile Files and Directories.
             Starting Network Time Synchronization...
             Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
    [  OK  ] Started udev Kernel Device Manager.
    [  OK  ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
    [  OK  ] Started Network Time Synchronization.
    [  OK  ] Reached target System Time Set.
    [  OK  ] Reached target System Time Synchronized.
    [    4.926555] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    5.035306] random: crng init done
    [    5.038798] random: 65 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [  OK  ] Started Load/Save Random Seed.
    [    5.309192] Bluetooth: Core ver 2.22
    [    5.333342] NET: Registered protocol family 31
    [    5.362478] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: assigned reserved memory node m4f-dma-memory@a4000000
    [    5.392172] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [    5.451525] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [    5.462306] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: configured M4 for remoteproc mode
    [    5.492625] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [    5.524731] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: local reset is deasserted for device
    [    5.526965] platform 78000000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    5.542990] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [    5.596310] remoteproc remoteproc0: 5000000.m4fss is available
    [    5.664462] platform 78000000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
    [    5.675010] remoteproc remoteproc0: powering up 5000000.m4fss
    [    5.680888] remoteproc remoteproc0: Booting fw image am64-mcu-m4f0_0-fw, size 86084
    [    5.698198]  remoteproc0#vdev0buffer: assigned reserved memory node m4f-dma-memory@a4000000
    [    5.710980] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [    5.711305] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    5.720977]  remoteproc0#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7)
    [    5.728914] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    5.734316] remoteproc remoteproc0: remote processor 5000000.m4fss is now up
    [    5.753275] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
    [    5.763291] remoteproc remoteproc1: 78000000.r5f is available
    [    5.827760] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
    [    5.851935] remoteproc remoteproc1: powering up 78000000.r5f
    [    5.857679] remoteproc remoteproc1: Booting fw image am64-main-r5f0_0-fw, size 86352
    [    5.872043] platform 78200000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    5.879827]  remoteproc1#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
    [    5.894908] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    [    5.895349] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    5.900570]  remoteproc1#vdev0buffer: registered virtio1 (type 7)
    [    5.929818] remoteproc remoteproc1: remote processor 78000000.r5f is now up
    [    5.951472] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
    [    6.013088] platform 78200000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a1000000
    [    6.026808] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
    [    6.046930] Bluetooth: hci0: change remote baud rate command in firmware
    [    6.100933] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered
    [    6.115019] remoteproc remoteproc2: 78200000.r5f is available
    [    6.135055] remoteproc remoteproc2: powering up 78200000.r5f
    [    6.141050] remoteproc remoteproc2: Booting fw image am64-main-r5f0_1-fw, size 141772
    [    6.160574]  remoteproc2#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a1000000
    [    6.169825] virtio_rpmsg_bus virtio2: rpmsg host is online
    [    6.175542] platform 78400000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    6.182337]  remoteproc2#vdev0buffer: registered virtio2 (type 7)
    [    6.188621] remoteproc remoteproc2: remote processor 78200000.r5f is now up
    [    6.195845] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    6.211069] platform 78400000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a2000000
    [    6.239115] remoteproc remoteproc3: 78400000.r5f is available
    [    6.246292] platform 78600000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    6.258592] remoteproc remoteproc3: powering up 78400000.r5f
    [    6.274565] remoteproc remoteproc3: Booting fw image am64-main-r5f1_0-fw, size 93260
    [    6.282816] platform 78600000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a3000000
    [    6.291316]  remoteproc3#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a2000000
    [    6.306853] virtio_rpmsg_bus virtio3: rpmsg host is online
    [    6.318288]  remoteproc3#vdev0buffer: registered virtio3 (type 7)
    [    6.334778] remoteproc remoteproc3: remote processor 78400000.r5f is now up
    [    6.350284] virtio_rpmsg_bus virtio3: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    6.370603] remoteproc remoteproc4: 78600000.r5f is available
    [    6.390978] remoteproc remoteproc4: powering up 78600000.r5f
    [    6.408754] remoteproc remoteproc4: Booting fw image am64-main-r5f1_1-fw, size 91520
    [    6.423253]  remoteproc4#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a3000000
    [    6.432687] virtio_rpmsg_bus virtio4: rpmsg host is online
    [    6.444525]  remoteproc4#vdev0buffer: registered virtio4 (type 7)
    [    6.450783] remoteproc remoteproc4: remote processor 78600000.r5f is now up
    [    6.458891] virtio_rpmsg_bus virtio4: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    7.920618] remoteproc remoteproc5: 30034000.pru is available
    [  OK  ] Listening on Load/Save RF …itch Status /dev/rfkill Watch.
    [    7.948453] remoteproc remoteproc6: 30004000.rtu is available
             Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
    [    8.034777] remoteproc remoteproc7: 3000a000.txpru is available
    [    8.081611] remoteproc remoteproc8: 30038000.pru is available
    [    8.100351] remoteproc remoteproc9: 30006000.rtu is available
    [    8.128379] remoteproc remoteproc10: 3000c000.txpru is available
    [    8.141426] remoteproc remoteproc11: 300b4000.pru is available
    [    8.156127] remoteproc remoteproc12: 30084000.rtu is available
    [    8.163826] remoteproc remoteproc13: 3008a000.txpru is available
    [    8.173218] remoteproc remoteproc14: 300b8000.pru is available
    [    8.184661] remoteproc remoteproc15: 30086000.rtu is available
    [    8.191591] remoteproc remoteproc16: 3008c000.txpru is available
    [  OK  ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
    [    8.358638] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    8.385531] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [    8.392574] usbcore: registered new interface driver hub
    [  OK  ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
    [    8.413722] usbcore: registered new device driver usb
    [    8.459222] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [    8.543797] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
    [    8.552158] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [    8.562867] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: hcc params 0x200073c9 hci version 0x100 quirks 0x0000002000010010
    [    8.572665] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: irq 533, io mem 0x0f410000
    [    8.579028] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
    [    8.585851] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [    8.595521] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [    8.604133] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
    [    8.613673] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    8.622070] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
    [    8.627542] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.168-g2c23e6c538 xhci-hcd
    [    8.634835] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.1.auto
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk1p1.
    [    8.641086] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    8.650459] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [    8.655226] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [    8.664031] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
    [    8.672483] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
             Starting File System Check on /dev/mmcblk1p1    8.680169] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
    0m...
    [    8.690770] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.168-g2c23e6c538 xhci-hcd
    [    8.698012] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.1.auto
    [    8.704247] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [    8.708513] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    [    8.725320] wl18xx_driver wl18xx.0.auto: Direct firmware load for ti-connectivity/wl1271-nvs.bin failed with error -2
    [  OK  ] Started udev Wait for Complete Device Initialization.
    [  OK  ] Started Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon.
    [  OK  ] Reached target System Initialization.
    [  OK  ] Started Daily rotation of log files.
    [  OK  ] Started Timer service to update the IP on OLED each 10s.
    [  OK  ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
    [  OK  ] Reached target Timers.
    [  OK  ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
    [  OK  ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
             Starting Docker Socket for the API.
    [  OK  ] Listening on dropbear.socket.
             Starting Reboot and dump vmcore via kexec...
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk1p1.
    [  OK  ] Listening on Docker Socket for the API.
    [  OK  ] Started Reboot and dump vmcore via kexec.
    [    9.082863] wlcore: wl18xx HW: 183x or 180x, PG 2.2 (ROM 0x11)
    [  OK  ] Reached target Sockets.
    [    9.101042] wlcore: loaded
    [  OK  ] Reached target Basic System.
             Mounting /run/media/mmcblk1p1...
    [  OK  ] Started Job spooling tools.
             Starting Bluetooth service...
    [  OK  ] Started Periodic Command Scheduler.
    [  OK  ] Started D-Bus System Message Bus.
             Starting Ethernet Bridge Filtering Tables...
             Starting Print notice about GPLv3 packages...
             Starting IPv6 Packet Filtering Framework...
             Starting IPv4 Packet Filtering Framework...
    [  OK  ] Started irqbalance daemon.
             Starting Matrix GUI...
             Starting startwlanap...
             Starting startwlansta...
             Starting System Logger Daemon "default" instance...
             Starting Login Service...
    [  OK  ] Started TEE Supplicant.
             Starting telnetd.service...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk1p1.
    [  OK  ] Started Ethernet Bridge Filtering Tables.
    [  OK  ] Started IPv6 Packet Filtering Framework.
    [  OK  ] Started IPv4 Packet Filtering Framework.
    [  OK  ] Started startwlanap.
    [  OK  ] Started startwlansta.
    [  OK  ] Reached target Network (Pre).
             Starting Network Service...
    [  OK  ] Started Matrix GUI.
    [  OK  ] Started telnetd.service.
             Starting LSB: Expand Rootfs of boot device...
             Starting syslog.service...
    [  OK  ] Started Bluetooth service.
    [  OK  ] Reached target Bluetooth.
             Starting Hostname Service...
    [  OK  ] Started System Logger Daemon "default" instance.
    [  OK  ] Started syslog.service.
    [  OK  ] Started LSB: Expand Rootfs of boot device.
    [  OK  ] Started Network Service.
             Starting Wait for Network to be Configured...
             Starting Network Name Resolution...
    [   11.454921] wlcore: using inverted interrupt logic: 2
    [   11.604875] wlcore: PHY firmware version: Rev 8.2.0.0.245
    [   11.710180] wlcore: firmware booted (Rev 8.9.0.0.86)
    [   11.879158] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth1: PHY [8000f00.mdio:01] driver [TI DP83867] (irq=POLL)
    [  OK  ] Started Login Service.
    [   11.999506] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth1: configuring for phy/rgmii-rxid link mode
    [   12.193704] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: PHY [8000f00.mdio:00] driver [TI DP83867] (irq=POLL)
    [  OK  ] Started Hostname Service.
    [   12.256677] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii-rxid link mode
    [   12.328263] startwlanap.sh[656]: adding wlan1 interface
    [   12.474363] startwlanap.sh[660]: Configuration file: /usr/share/wl18xx/hostapd.conf
    [   12.682720] wlcore: down
    [   12.636739] startwlanap.sh[660]: wlan1: interface state UNINITIALIZED->COUNTRY_UPDATE
    [  OK  ] Started Network Name Resolution.
    [  OK  ] Reached target Network.
    [  OK  ] Reached target Host and Network Name Lookups.
             Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
             Starting Enable and configure wl18xx bluetooth stack...
    [  OK  ] Started NFS status monitor for NFSv2/3 locking..
    [   12.727964] startwlanap.sh[660]: Using interface wlan1 with hwaddr 20:d7:78:8b:7f:1a and ssid "AM64xSK-AP_788b7f"
             Starting Simple Network Ma…ent Protocol (SNMP) Daemon....
             Starting Permit User Sessions...
    [  OK  ] Started Vsftpd ftp daemon.
    [  OK  ] Started Permit User Sessions.
    [  OK  ] Started Getty on tty1.
    [  OK  ] Started Serial Getty on ttyS1.
    [  OK  ] Started Serial Getty on ttyS2.
    [  OK  ] Reached target Login Prompts.
             Starting Synchronize System and HW clocks...
    [FAILED] Failed to start Synchronize System and HW clocks.
    See 'systemctl status sync-clocks.service' for details.
    [   13.188045] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
    [  OK  ] Started Enable and configure wl18xx bluetooth stack.
    [   13.163008] startwlanap.sh[660]: wlan1: interface state COUNTRY_UPDATE->ENABLED
    [   13.163586] startwlanap.sh[660]: wlan1: AP-ENABLED
    [  OK  ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
    [   14.198254] Bluetooth: hci0: command 0xfd06 tx timeout
    [  OK  ] Started Simple Network Man…ement Protocol (SNMP) Daemon..
    ***************************************************************
    ***************************************************************
    NOTICE: This file system contains the following GPLv3 packages:
    	autoconf
    	bash
    	bc
    	binutils
    	cifs-utils
    	coreutils-stdbuf
    	coreutils
    	cpio
    	cpp-symlinks
    	cpp
    	dosfstools
    	elfutils
    	g++-symlinks
    	g++
    	gawk
    	gcc-symlinks
    	gcc
    	gdb
    	gdbserver
    	gettext
    	gstreamer1.0-libav
    	gzip
    	hidapi
    	less
    	libasm1
    	libbfd
    	libdw1
    	libelf1
    	libgdbm-compat4
    	libgdbm6
    	libgettextlib
    	libgettextsrc
    	libgmp10
    	libidn2-0
    	libmpc3
    	libmpfr6
    	libreadline8
    	libunistring2
    	m4
    	make
    	nettle
    	parted
    	tar
    	which
    
    If you do not wish to distribute GPLv3 components please remove
    the above packages prior to distribution.  This can be done using
    the opkg remove command.  i.e.:
        opkg remove <package>
    Where <package> is the name printed in the list above
    
    NOTE: If the package is a dependency of another package you
          will be notified of the dependent packages.  You should
          use the --force-removal-of-dependent-packages option to
          also remove the dependent packages as well
    ***************************************************************
    ***************************************************************
    [  OK  ] Started Print notice about GPLv3 packages.
    [   16.151062] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
    [   16.159749] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
    
     _____                    _____           _         _   
    |  _  |___ ___ ___ ___   |  _  |___ ___  |_|___ ___| |_ 
    |     |  _| .'| . | . |  |   __|  _| . | | | -_|  _|  _|
    |__|__|_| |__,|_  |___|  |__|  |_| |___|_| |___|___|_|  
                  |___|                    |___|            
    
    Arago Project am64xx-evm ttyS2
    
    Arago 2021.09 am64xx-evm ttyS2
    
    am64xx-evm login: [   22.358166] Bluetooth: hci0: send command failed
    [   22.362898] Bluetooth: hci0: download firmware failed, retrying...
    [   22.527662] Bluetooth: hci0: change remote baud rate command in firmware
    [   28.731326] NET: Registered protocol family 38
    
    am64xx-evm login: root
    root@am64xx-evm:~# uname -a
    Linux am64xx-evm 5.10.168-g2c23e6c538 #1 SMP PREEMPT Mon Feb 27 14:16:24 UTC 2023 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
    

    是否有推荐的现代 SD 卡?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是"红灯亮起吗?

    这里显然至少有2个问题(电源, SD 卡,可能更多),不幸的是令人困惑。 我们从用户指南和原理图中知道、如果红色 LD15 (SK 的底部)亮起、则无需尝试其他 SD 卡。   

    因此,要找出问题,如果您看到红色 LD15亮起,请使用另一个>15W USB-C 充电器再次检查,并且 LED 仍然亮起。 假设 SK 电源侧已断开、LM61460_EN 不会开启、电路板无法通电。

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrick

    感谢您确认是否可以使用其他 SD 卡。  

    我们希望这能够与符合规格的大多数知名品牌 SD 卡一起使用、因此我们可能仍需要花时间评估我们看到可变性的原因。  

    对于美国地区的客户,您可以查看以下链接,这些链接通常是我们通常使用的一些 SD 卡

    https://www.amazon.com/Sandisk-Ultra-Micro-UHS-I-Adapter/dp/B073K14CVB/ref=sr_1_1?crid=3OVBVGRG0M0SE&keywords=micro+sd+card&qid=1684242513&refinements=p_89%3ASanDisk%2Cp_n_feature_two_browse-bin%3A6518303011&rnid=6518301011&s=pc&sprefix=micro+sd+card%2Celectronics%2C118&sr=1-1

    https://www.amazon.com/SanDisk-Ultra-SDSQUNS-016G-GN3MN-UHS-I-microSDHC/dp/B074B4P7KD/ref=sr_1_3?crid=3OVBVGRG0M0SE&keywords=micro+sd+card&qid=1684242513&refinements=p_89%3ASanDisk%2Cp_n_feature_two_browse-bin%3A6518303011&rnid=6518301011&s=pc&sprefix=micro+sd+card%2Celectronics%2C118&sr=1-3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请再次检查另一个>15W USB-C 充电器,以及 LED 是否仍然亮起。

    尊敬的 Pekka:

    是的、已经针对不同的电缆执行了多次此操作。 当我可以直观地看到实验室电源指示大约10mA 时。 我知道电路没有损坏。 在我们处于测试和设计阶段时、我们切断 USB 电缆的端子并将切断端直接连接到电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul:

    [报价 userid="5798" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1222144/sk-am64b-sk-am64b-with-prebuild-wic-image-sdk8-6-cannot-boot/4633674 #4633674"]

    https://www.amazon.com/Sandisk-Ultra-Micro-UHS-I-Adapter/dp/B073K14CVB/ref=sr_1_1?crid=3OVBVGRG0M0SE&keywords=micro+sd+card&qid=1684242513&refinements=p_89%3ASanDisk%2Cp_n_feature_two_browse-bin%3A6518303011&rnid=6518301011&s=pc&sprefix=micro+sd+card%2Celectronics%2C118&sr=1-1

    [/报价]

    这正是我购买的 SD 卡、而这些 AM64板不会通过这些 SD 卡引导。 它们在 AM62EVM、Amlogic、BBB、Beagleplay、AI64中都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    我记得 AM64不支持 HS400 SD 卡。

    不确定这是不是原因。

    正在等待 TI rnd 以确认该中断是否会发生。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio:
    最好知道您能够从我们的电子邮件交换中从 SK-64B 板(M1/M2)上交换的 SD 卡引导。
    我们会跟踪所观察到的 SD 差异问题、并在内部进行调试。与此同时、我建议您在工作中继续使用可正常使用的 SD 卡。 一旦问题是修复的根本原因、我们会及时通知您。

    HS400不适用于 SD、而适用于 dtsi 文件中定义的 eMMC。
    git.ti.com/.../k3-am64-main.dtsi

    如果您没有任何后续问题、我会将 e2e 引导至"已解决"状态。

    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我要结束本次课程。