This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64:SKAM64 -A

Guru**** 2553530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1224170/sk-am64-skam64--a

器件型号:SK-AM64

您好!

我正在使用 am64x 入门套件为我的应用,在数据表中,它提到它有一个双电压 IO 引脚,可以操作在1.8伏或3.3伏电平, 我想知道此电压是否有任何默认设置、如何针对任何特定的电压域配置 IO 引脚、是否可以通过 code composer studio 来执行相同的操作?

谢谢。此致、

Shruti Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shruti Gupta:

    感谢您的查询。

    双电压 IO 电源由硬件固定、不 可通过软件编程。

    您可以详细说明您的用例吗?  

    此致、

    Lavanya M R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lavanya,

    感谢响应,实际上我正在连接一个高速 ADC 3642 ,和 Sitara skam64x ,我从 ADC 取的数字输出位有1.8伏的输出电压电平,如数据表, 在处理器中,我正在使用 PRU GPIO 引脚读取样本,这些引脚的电压电平为3.3伏,如数据表所示,接口只工作正常,我可以通过观察 CCS 中的图来验证它, 只是想检查,它是如何工作正常,如果有办法改变双电压 IO 引脚的电压域,从处理器的数据表 GPIO 得到电源通过 VDDSHVx 导轨,这是有3.3伏的工作电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shruti Gupta:

    感谢您的输入。

    正如我之前所说的、这些电压是由硬件固定的。

    您能否分享使用的电路板详细信息?  我可以检查硬件可能性(如果有)。

    此致、

    Lavanya M R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前使用的板是 skam64版本 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shruti Gupta:

    感谢您的输入。

    我将对您进行检查和更新、 您能否确认下面的电路板正在使用。

    SK-AM64B 评估板| TI.com

    此致、

    Lavanya M R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用的是 SK-AM64 A 版(您分享的内容对 PMIC 版本 A 进行了一些细微修改)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shruti Gupta:

    您能否向我发送链接或原理图?

    此致、

    Lavanya M R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,请查看随附的 schematice2e.ti.com/.../2766.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shruti Gupta:

    感谢您提供原理图、我将对您进行检查和更新。

    此致、

    Lavanya M R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shruti Gupta:

    根据快速回顾、 我没有看到 在此板上连接1.8V 的简单方法。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Lavanya M R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shruti Gupta:

    谢谢、关闭主题。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Lavanya M R.