This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:有关 AEC 算法的示例材料

Guru**** 1587215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517, TIDA-01589, TIDEP-0077
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1226446/tms320c5517-example-material-on-the-aec-algorithm

器件型号:TMS320C5517
主题中讨论的其他器件: TIDA-01589TIDEP-0077

大家好、

我的客户在音频会议系统应用上使用了 TMS320C5517、并且想请求 AEC 算法的示例代码。

使用的算法基于 ITU 开放式标准、例如1997年启用的 ITU-tg.168和 g.164。

例如、此应用示例基于 TMS320C5517
www.ti.com/.../TIDA-01589

您能帮助评论一下这个需求吗?

谢谢。

William