主题中讨论的其他器件: TIDA-01589、 TIDEP-0077
大家好、
我的客户在音频会议系统应用上使用了 TMS320C5517、并且想请求 AEC 算法的示例代码。
使用的算法基于 ITU 开放式标准、例如1997年启用的 ITU-tg.168和 g.164。
例如、此应用示例基于 TMS320C5517
www.ti.com/.../TIDA-01589
您能帮助评论一下这个需求吗?
谢谢。
William
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户在音频会议系统应用上使用了 TMS320C5517、并且想请求 AEC 算法的示例代码。
使用的算法基于 ITU 开放式标准、例如1997年启用的 ITU-tg.168和 g.164。
例如、此应用示例基于 TMS320C5517
www.ti.com/.../TIDA-01589
您能帮助评论一下这个需求吗?
谢谢。
William
尊敬的 Willliam:
C55xx 有一个回声消除(AER)库:
我还向 SEM 团队了解了 TIDA-01589的参考代码。 明天回来与您联系。
我记得吗、我们使用 TIDA-01589与 C5517上用于双通道 AEC 的第三方 Adaptive Digital 合作: www.adaptivedigital.com/.../
此致、
Ming
您好、William、
我们从未为 TIDA-01589和 C5517编写过任何 AER/AEC 参考设计代码。 唯一能满足您需求的就是 TIDEP-0077:TIDEP-0077 参考设计| TI.com。它的参考代码在 C55xx CSL 03.08.01中: https://dr-download.ti.com/software-development/driver-or-library/MD-hjvTSwjjn1/03.08.01.00/TMS320C55XXCSL-LOWPWR-03.08.01.00-Setup.exe。
c55_CSL\c55xx_CSL\demos\audio-preprocessing。
有关 TIDA-01589的完整参考代码、您需要联系 Adaptive Digital:
janine.snavely@adaptivedigital.com
Chunmei.Wang@adaptivedigital.com
此致、
Ming