This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:切换到 HDMI 会产生损坏的图像

Guru**** 681050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1226936/j721excpxevm-switching-to-hdmi-yields-broken-image

器件型号:J721EXCPXEVM

您好!

我们已迁移到 PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E 08.06.00.12、并尝试通过信息娱乐子板获取 HDMI 输出信号。

我们编辑了 vision_apps/platform/j721e/rtos/common/app_cfg_mcu2_0.h、以便我们#undef enable_dss_eDP 和#define ENABLE_DSS_HDMI、但显示时生成的图像是中断的(对角线黑线交错、紫色不平衡)。

app_single_cam 演示是我们的当前目标-我们开箱运行它(我们只运行初始脚本、然后运行 vision_apps/中的"make SDK"和"make linux_fs_install_sd"、然后根据手册在器件上启动它)。

我们还需要修改其他任何地方以切换显示管线、特别是输出到 HDMI?

感谢你能抽出时间。

此致、

埃里斯托