This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:使用 TIDL-RT 与 TIDL-OSRT 进行 DL 推理

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, J721EXSOMXEVM, J721EXCPXEVM, DRA829V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1227090/j721exsomxevm-dl-inference-using-tidl-rt-vs-tidl-osrt

器件型号:J721EXSOMXEVM
主题中讨论的其他器件:TDA4VMJ721EXCPXEVMDRA829V

团队、您好!

从文档中阅读后、我对 TIDL-RT 和 TIDL-OSRT 有以下疑问。

1)您是否推荐 J721EXSOMXEVM (TDA4VM 和 DRA829V 插槽式模块上系统(SoM)和 J721EXCPXEVM (Jacinto 7处理器的通用处理器板)以便为汽车应用推导深度学习模型?

2)上述产品是否足以进行开发和部署,或者您是否推荐任何必要的附加组件?

3) 3)上述产品是否支持 TIDL-OSRT 进行预处理和后处理?

4) 4)如果我的模型具有任何不受支持的层、TIDL-OSRT 能否允许我将它们加载到 TI-c7x 加速器? 如果可以、我们应该针对这些不受支持的层使用 OpenVX 吗?

5) 5)您是否推荐 EdgeAI 入门套件作为上述产品的替代产品? 如果是、折衷方案是什么?

6)您是否推荐 TIDL-OSRT 作为汽车生产中使用的最终完整嵌入式产品? 还是仅用于快速评估和获得最佳性能?

请尽早澄清上述问题。

期待您的回复!

提前感谢!

此致、

帕德马斯里